This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5132:MSP430F5132

Guru**** 2813515 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/665201/msp430f5132-msp430f5132

部件号:MSP430F5132

您好,

我正在尝试擦除 或编程MSP430F5132设备。 获取的错误是" fatal error " could not find device" (设备不受支持) Session Aborted。

1. IM使用EZ-FET发射板。   SBWTCK与MSP430F5132 引脚连接: 测试 (测试/SBWTCK)

                             SBWTDIO与MSP430F5132引脚 RST (NMI / SBW TDIO/RST)连接。

提前感谢。

此致

Rajesh。

                             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajesh:

    您能否提供一个示意图来显示包含MSP430F5132的主板上的连接? 您应确保连接,电容和电阻值与 MSP430硬件工具用户指南的图2-3中所示值相匹配。 另外,您使用的是哪款包含EZ-FET的主板?

    此致,  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Reply.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb Overbay,

    请您参阅附件中的详细信息(reply.docx)

    提前感谢。

    此致,
    Rajesh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajesh

    RST线的上拉强度太大。 TI建议在该线路上使用47k欧姆电阻,而不是在设计中使用2.05k电阻。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rajesh:

    您是否能够更改上拉电阻并重新测试?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb Overbay,

    感谢您的电子邮件。

    我们确实... 不幸的是,问题依然存在。 我觉得我在IAR中做了一些错误的设置。(很抱歉我可能完全错了)。
    如果您有编译器设置,是否可以共享?

    请建议我们解决此问题。

    提前感谢。

    此致,
    Rajesh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rajesh:

    您使用什么板/调试工具对MSP430F5132进行编程?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb Overbay,

    感谢你能抽出时间。

    我们正在使用EZ-FET 1.2 对MSP430F5132进行编程。

    完整部件号为MSP - EXP430FR4133启动板。

    此致,
    Rajesh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajesh:

    在尝试对设备进行编程时,您如何为其供电?

    我还注意到您未达到数据表5.3 部分中的CVCOREOR CDVCC/CCVCORE规范:

    此致,  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb Overbay,

    感谢您的意见。

    1. AVCC和DVIO处的电压为3.31V。  我们正在将TLV7.0433万DBV的输出连接到这些引脚。

    2. 当我们向下将这些文件加载到这些设备时,编译器会显示下载已完成。 请附上图片以供输入。

    但我们没有从MSP430获得任何输出。

    3.您能帮我们吗?如何确保下载完成?

    提前感谢。

    此致,

    S. Rajesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajesh:  

    您是否做出了我在上一篇文章中建议的更改? 如果设备的使用超出了规格,我无法保证它能正常工作。 此外,在IAR中,您是否确定使用FET调试器而不是内置模拟器?

    此致,  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb Overbay,

    感谢您的支持。

    此问题已解决。  为此,我们采取了以下行动。

    1.我们已将相同的EZ FET电源导轨连接到目标。

    2.我们已使用CCS版本8。

    通过上述方法,我们可以成功地对控制器进行编程。

    此致,

    Rajesh。