This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:无法上载项目0 msp432 - bootxl CC2650moda

Guru**** 2620965 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/666089/ccs-msp432p401r-unable-to-upload-project-zero-msp432---boostxl-cc2650moda

部件号:MSP432P401R
“Thread: SysBIOSCC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

调试导入的示例文件'project zero'时显示以下错误:

[

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k -j 4 clean -o

DEL /F "PROJECT归零_MSP_EXP432P401R_TIrtos_CCS.HEXE" PROJECT归零_MSP_EXP432P401R_TIrtos_CCS.OUT
del /F "MSP_EXP432P401R.obj""cc2640r2lp_simple_np_UART_PM_SBL.obj""main_tirtos.obj""platform_msp432p401r.cmd""project_zero.obj""Profile\but_service.obj""Profile\simple_SBL.obj""SBL_"obj_SBL.obt"SBL.obl""""SBL_obt"SBL_".obt"""SBL_"".ob_SBL.obt"""""SBL_"SBL_".ob"SBL_".obt"""SBL_".ob_SBL.ob"""""""SBL_"SBL.ob"
del /F "MSP_EXP432P401R.d""cc2640r2lp_simple_np_UART_PM_SBL.d""main_tirtos.d""platform_msp432p401r.d""project_zero.d""Profile\but_service.d""Profile\simple_SBL.d"SBL_"l"
找不到C:\Users\Admin\Workspace_v7\project_zero_MSP_EXP432P401R_TIrtos_CCS\Debug\project_zero_MSP_EXP432P401R_TIrtos_CCS.hex
找不到C:\Users\Admin\Workspace_v7\project_zero_MSP_EXP432P401R_TIrtos_CCS\Debug\MSP_EXP432P401R.obj
找不到C:\Users\Admin\Workspace_v7\project_zero_MSP_EXP432P401R_TIrtos_CCS\Debug\Profile\button_service.obj
找不到C:\Users\Admin\Workspace_v7\project_zero_MSP_EXP432P401R_TIrtos_CCS\Debug\SBL\SBL.OBJ
找不到C:\Users\Admin\Workspace_v7\project_zero_MSP_EXP432P401R_TIrtos_CCS\Debug\MSP_EXP432P401R.d
找不到C:\Users\Admin\Workspace_v7\project_zero_MSP_EXP432P401R_TIrtos_CCS\Debug\Profile\button_service.d.
找不到C:\Users\Admin\Workspace_v7\project_zero_MSP_EXP432P401R_tirtos_CCS\Debug\SBL\SBL.d
'完成清洁'

****构建已完成****
发生生成生成文件错误。
无法生成项目。 引用的RTSC配置项目'tirtos_build_MSP_EXP432P401R_release_CCS'包含构建错误。
构建已停止..

]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供一些有关设置的信息?

    CCS版本,
    SDK版本,
    Launchpad版本,

    另外,当您导入项目时,您是否还在工作区中看到了'tirtos_build_MSP_EXP432P401R_RELEASE _CCS'文件夹?

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS版本:7.4 .........0

    SDK: simplelink_sdk_ble插件_1_30_01_42

    Launchpad:MSP432P401R (红色)

    是的, 工作    区中出现了'tirtos_build_MSP_EXP432P401R_RELEASE _CCS'和'PROJECT _ZERO _MSP_EXP432P401R_TIrtos_CCS'。

    编辑:另外,在构建解决方案时,在回答之前会出现一条错误消息,控制台中会显示以下状态,回答之后,状态将更改为问题中提到的状态:

    [

    ****项目to_build_MSP_EXP432P401R_RELEASE的配置调试****

    "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k -j 4 all -o

    正在创建../src/SysBIOS/SysBIOS.aem4f...
    gmake [1]:输入目录'C:/Users/Admin/Workspace_v7/tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_release_CCS/src/SysBIOS'
    asmem4f C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/SysBIOS/famili/arm/m3/HWI_ASM.sv7M ...
    7个装配体错误,1个装配体警告

    >>编译失败
    Makefile:42:目标'm 3_Hwi_ASM.obj'的配方失败
    "C:\ti\simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12\kernel\tirtos\packages\ti\SysBIOS\famili\arm\m3\package\internal\HWI.h",第54行:致命错误:无法打开源文件"XDC/std.h"
    编译已终止。
    "C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/SysBIOS/famili/arm/m3/HWI_ASM.sv7M",警告! 在第37行:
    [e1000]
    处理.cdecls指令中的C代码时出错
    .cdecls C,NOLIST,"package/internal/hwi.xdc.h"

    "C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/SysBIOS/famili/arm/m3/HWI_ASM.sv7M",错误! 在第53行:
    [E0004]
    需要结构/联合标签符号
    TI_SysBIOS_family_arm_m3_Hwi_Module__state__V .tag ti_SysBIOS_family_arm_m3_Hwi_Module_State

    "C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/SysBIOS/famili/arm/m3/HWI_ASM.sv7M",错误! 在第99行:
    [E0004]
    预期为绝对,定义明确的整数值
    如果ti_SysBIOS_build_useIndirectReferences

    "C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/SysBIOS/famili/arm/m3/HWI_ASM.sv7M",第99行的备注:
    [R0001]
    在符号替换后,该行变为:
    如果为假

    "C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/SysBIOS/famili/arm/m3/HWI_ASM.sv7M",错误! 在第160行:
    [E0004]
    预期为绝对,定义明确的整数值
    如果ti_SysBIOS_build_useIndirectReferences

    "C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/SysBIOS/famili/arm/m3/HWI_ASM.sv7M",第160行的备注:
    [R0001]
    在符号替换后,该行变为:
    如果为假

    "C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/SysBIOS/famili/arm/m3/HWI_ASM.sv7M",错误! 第263行:
    [E0004]
    预期为绝对,定义明确的整数值
    如果ti_SysBIOS_build_useIndirectReferences

    "C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/SysBIOS/famili/arm/m3/HWI_ASM.sv7M",第263行的备注:
    [R0001]
    在符号替换后,该行变为:
    如果为假

    "C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/SysBIOS/famili/arm/m3/HWI_ASM.sv7M",错误! 在第267行:
    [E0009]
    缺少结构/联合成员或标记
    swiTaskKeyAddr:.word ti_SysBIOS_family_arm_m3_Hwi_Module__state__V.swiTaskKeys

    "C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/SysBIOS/famili/arm/m3/HWI_ASM.sv7M",错误! 第289行:
    [E0004]
    预期为绝对,定义明确的整数值
    如果ti_SysBIOS_BIOS_smpEnabled__D

    "C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/SysBIOS/famili/arm/m3/HWI_ASM.sv7M",第289行的备注:
    [R0001]
    在符号替换后,该行变为:
    如果为假

    "C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/SysBIOS/famili/arm/m3/HWI_ASM.sv7M",错误! 在EOF:
    [E0300]
    未定义以下符号:
    错误
    使用TaskKeys
    TI_SysBIOS_family_arm_m3_Hwi_Module_State
    TI_SysBIOS_family_arm_m3_HWI_Module__state__V

    源错误-汇编器已中止
    gmake [1]:***[m3_Hwi_ASM.obj]错误1
    gmake [1]:离开目录'C:/Users/Admin/Workspace_v7/tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_release_CCS/src/SysBIOS'

    ]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。  目前,我不能再提出这项质询。  我附上了一个屏幕截图,以确认我们正在讨论 相同的软件。  

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,很抱歉回复太晚了...我被其他东西困住了...

    您的案例中似乎正确构建了项目,没有任何错误...让我来规划一下情况...

    我有一个msp432和一个cc2650模块,我想开始使用它们,但我完全陷入了困境,因为我无法让它们工作...我只能运行msp432的示例程序,但不能运行两个组合的示例程序...

    我尝试了零项目,但遇到了错误。然后我尝试构建简单的应用程序处理器示例程序,但遇到了相同的问题。在进行一些挖掘时,我发现项目未能生成的原因是因为项目无法生成一些包含文件 定位。例如:-  

    [

    >>编译失败
    Makefile:59:目标'BIOS.OBJ'的配方失败
    "C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/SysBIOS/BIOS.c",第36行:致命错误:无法打开源文件"XDC/std.h"
    在编译“C:\ti/simplelink_msp432p4_SDK_1_60_00_12/kernel/tirtos/packages/ti/SysBIOS/BIOS.c”时检测到1个灾难性错误。
    编译已终止。

    ]

    这是SAP示例程序。我尝试手动找到上述文件,但在TI目录中的任何位置都找不到。有关此处可能出现的问题或解决方案的任何指导?

    另外...如何知道我拥有的TI-RTOS的版本?

    此致,

    曼努斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的插件可能不是最新的吗? www.ti.com/.../SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

    TI-RTOS组件是SDK (C:\ti\simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12\kernel\tirtos\packages\ti\tirtos )的一部分。

    请参阅插件用户指南: dev.ti.com/.../

    以下是有关TIRTOS的一些附加文档
    dev.ti.com/.../tirtos_basics.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是从您发布的链接下载插件的。但是问题是RTOS未构建。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马瑟
    我正在关闭此线程,因为它与以下内容重复: e2e.ti.com/.../66.9432万

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    请注意,我不确定两个线程上的错误是否相同。但是, 如果它们在某种意义上是相似的,那两个都没有解决。我一直积极地遵循你提到的另一条线,已经有相当长的时间了。但似乎我已经在另一条线中达到了死胡同。任何建议都非常感谢。

    此致,

    曼努斯