This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:IAR/MSP432P401R:snprintf make错误

Guru**** 2618045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/666244/msp432p401r-iar-msp432p401r-snprintf-make-error

部件号:MSP432P401R

大家好,

IM在snprintf函数中有问题,调用snprintf()将字符串写入缓冲区后,它更改了我的一些变量。

向前

之后

我们非常感谢您的帮助。 谢谢!

lenbufferpasscode = 267

静态字符缓冲器密码ESP [300+1]={0}; 

lenbufferpasscode = snprintf (bufferpasscodeesp,300,",\"密码\"":%d,\"时间\""%d,\"选项\"":%d,\"nuser\"":%d},{\"Code\%d\",%d\",%d\",%d\"选择:
密码编码器1.Codenumber1.Passcodenumber1.Timenumber,密码编码器1.选项编号,密码编码器1.Usenumber,
密码编码器2.Codenumber,Passcodenumber2.Timmenument,Passcodenumber2.Optionnumber,Passcodenumber2.Usenumber,
密码编号3.代码编号,密码编号3.密码编号3.密码编号,密码编号3.
密码编码器4.Codenumber4.Passcodenumber4.Timenumber,密码编码器4.OptionNumber,密码编码器4.Usenumber,
密码编码器5.Codenumber,Passcodenumber5.Timenument,Passcodenumber5.Optionnumber,Passcodenumber5.Usenumumber); 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在屏幕捕获中,lenbufferpasscode为0 (之前和之后),但在帖子的文本中显示267。 您能解释一下发生了什么吗? 是否需要267,但snprintf返回'0'?

    您是否研究过SRAM的使用情况并尝试使用较小的阵列来查看问题是否消失?

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    我的意思是,在使用snprintf函数后,一些变量被更改了,屏幕捕获只是显示了更改。

    以下代码也会更改变量

    snprintf (BufferMinutesEnter,3,"%02d",ListUsersLatest[I].Minutes); 

    267是返回值,它<300,我认为它不是溢出缓冲区。

    我尝试用另一个功能替换snprintf。 你有什么评论吗?

    富荣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有。我没有任何评论。 我建议在个人问责制(IAR)的支持下进行咨询。

    此致,
    Chris