我是一名教师,我教授编程和电路设计。 我在Arduino UNO方面拥有丰富的经验,现在我想了解TI主板。
我想得到关于我应该拥有哪些硬件和软件来学习的建议。
现在,我确信的只是LCD -在UNO中经常使用的LCD。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我是一名教师,我教授编程和电路设计。 我在Arduino UNO方面拥有丰富的经验,现在我想了解TI主板。
我想得到关于我应该拥有哪些硬件和软件来学习的建议。
现在,我确信的只是LCD -在UNO中经常使用的LCD。
我建议使用"MSP-EXP430F5529LP"。
此套件具有板载调试器,这意味着您不需要单独的调试器,并且有许多用于此工具的书面演示软件。 要开始使用它进行教学,您只需从以下链接下载Code Composer Studio (免费且无限制): processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS
此外,MCU还可用于只需将LED闪烁即可用于使用RTOS的项目的项目。
对于液晶屏,使用此套件使用16x2液晶屏应该没有任何问题。
您好Qi,
对于LCD应用,我建议以下用于基于FRAM的MSP430器件的LaunchPad。
这两个LaunchPad均具有板载细分LCD和LED/按钮/晶体,以及用于下载和调试的EZ-FET仿真。 您可以为不同的主器件MSP430FR4133或MSP430FR6989选择不同的主器件,以获得不同的存储器大小和外设,具体取决于您的应用。
您好Qi,
没关系。
对于软件示例,您可以浏览主板主页和用户指南以了解更多详细信息。 我会为您提供一些关键软件包的快速建议。
1.对于主板上的FR5969 MCU,您可以参考: MSP-EXP430FR5969软件示例(修订版 d)
2.对于 SharpMemory LCD BoosterPack,您可以采用 :随MSP-Bnd-FR5969 LCD 提供的开箱即用体验,它使用 MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 和 430BOOST-SHARP96 LCD BoosterPack。
实际上,套件有两块主板,所有相关的硬件和软件文档都应在其主页上找到。
[报价用户="Qi Man"]
非常感谢,这一建议及时提出,对于 Energia 支持,我添加了一个“MSP-EXP430G2”,这样可以吗?
对于 Energia 支持,我添加了一个“MSP-EXP430G2”,是否可以?