This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求提供教育领域MSP系列产品的推荐套件。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, ENERGIA, MSP430FR4133, MSP430FR6989, MSP-FET, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/661680/ask-for-recommendation-kits-of-msp-series-products-in-education

线程中讨论的其他部件:MSP-EXP430F5529LPENERGIAMSP430FR4133MSP430FR6989MSP-EXP430G2MSP430F5529

我是一名教师,我教授编程和电路设计。 我在Arduino UNO方面拥有丰富的经验,现在我想了解TI主板。

我想得到关于我应该拥有哪些硬件和软件来学习的建议。

现在,我确信的只是LCD -在UNO中经常使用的LCD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Qi,

    您的意思是要求在主板上使用LCD吗? 是否需要其它硬件外围设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用"MSP-EXP430F5529LP"。

    此套件具有板载调试器,这意味着您不需要单独的调试器,并且有许多用于此工具的书面演示软件。 要开始使用它进行教学,您只需从以下链接下载Code Composer Studio (免费且无限制): processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    此外,MCU还可用于只需将LED闪烁即可用于使用RTOS的项目的项目。

    对于液晶屏,使用此套件使用16x2液晶屏应该没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您还可能对TI Launchpad的Sidekick基本套件感兴趣。 此套件将与任何TI LaunchPad配合使用,并提供有关MSP430微处理器入门的有趣硬件和代码示例。 此外,如果您习惯于Arduino环境,则此套件的代码示例使用Energia IDE。 此IDE旨在模拟Arduino经验,但在MSP430上。

    Energia.Nu/./

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Qi,

    对于LCD应用,我建议以下用于基于FRAM的MSP430器件的LaunchPad。

    1. MSP-EXP430FR4133
    2. MSP-EXP430FR6989

    这两个LaunchPad均具有板载细分LCD和LED/按钮/晶体,以及用于下载和调试的EZ-FET仿真。 您可以为不同的主器件MSP430FR4133或MSP430FR6989选择不同的主器件,以获得不同的存储器大小和外设,具体取决于您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是和否

    我的意思是,需要任何其他硬件外设,LCD可以在主板上或分离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你三。

    我选择MSP-Bnd-FR5969LCD作为我的起点,这样可以吗?

    我应该拥有哪些软件呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Qi,

    没关系。

    对于软件示例,您可以浏览主板主页和用户指南以了解更多详细信息。 我会为您提供一些关键软件包的快速建议。

    1.对于主板上的FR5969 MCU,您可以参考: MSP-EXP430FR5969软件示例(修订版 d) 

    2.对于 SharpRegisteredMemory LCD BoosterPack,您可以采用    :随MSP-Bnd-FR5969 LCD 提供的开箱即用体验,它使用 MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 和 430BOOST-SHARP96 LCD BoosterPack

    实际上,套件有两块主板,所有相关的硬件和软件文档都应在其主页上找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.store.ti.com/msp-fet.aspx
    2.store.ti.com/MSP-GANG-MSP-GANG-Production-Programr-P2647.aspx

    我应该有这两件事吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要。新的TI LP在板载上带有开放源代码可更新EZ-FET Lite,它可以在板载目标芯片旁边对任何TI SBW器件进行编程和调试。 如果你想走Energia Way,选择由Energia支持的LP,那就要小心了(CCS支持All,Energia不支持)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,这一建议及时提出,对于Energia支持,我添加了一个“MSP-EXP430G2”,这样可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Qi Man"]

    非常感谢,这一建议及时提出,对于 Energia 支持,我添加了一个“MSP-EXP430G2”,这样可以吗?

    [/引述]
    不,此LP太旧(我不理解TI为什么销售此产品),板载EZ-FET具有旧/慢/不可更新的功能。
    如果您访问Energia网页(http://energia.nu),则右侧会显示一个受支持的LP (针脚映射)列表。 因此,该列表中的任何内容都应该正常。 对于我来说,迄今为止最好的MSP430器件是MSP430F5529,但此LP没有集成显示器,因此您可以根据您的要求选择一些新的FR LP。 所有FRAM器件均具有20位CPUvX2,与5xx/6xx闪存系列相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Energia 支持,我添加了一个“MSP-EXP430G2”,是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Qi,

    MSP-EXP430G2应该是Energia的良好开端。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Qi,

    Energia应该是您的班级的好选择。 但是,Energia支持的主板比MSP-EXP430G2多。

    您可以通过两种方式访问Energia: Energia单机 版和 TI CCS云版

    1.默认情况下,Energia单机版可以支持MSP430低功耗启动板。

    2. TI CCS云可以支持更多的主板,而无需在您的本地PC上下载任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议设立一个以ARM为基础的委员会,假设学生是为了就业而学习这个课程。 MSP432 launchpad + CCS提供相当强大但成本低廉的组合。

    那里有使用ARM芯片和Arduino物理接口的板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ARM主板,您的建议是什么?

    RaspberryPi?