This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:超声波水表使用MSP430FR6047E100 2.0 问题

Guru**** 2616435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/667178/msp430fr6047-ultrasonic-water-meter-use-msp430fr6047evm2-0-problems

部件号:MSP430FR6047

你(们)好

我在CCS7 2.0 中构建了'USSLib_GUI_Demo'项目,并将图像下载到MSP430FR6047E。

然后将2.0 与传感器连接,如下图所示。

我有一些问题。

 

  1. 当我使用USS时,出现了一个错误“An error was encountered while running the algorith.”(运行算法时遇到错误。),如下图所示。

    这是什么意思?

  1. 当我尝试执行'请求更新'时。 更新失败消息如下所示。

    如何修复?

 

我附上了传感器数据表 供您参考。

请帮助我们解决上述问题。

e2e.ti.com/.../TL1000KA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Erik,

    该错误是因为传感器上没有检测到信号或信号非常低。 这可能是由几个原因造成的。

    管道中是否有水? 进行零流量测量时,请确保已充满管道并将所有气泡摇掉。

    在图中,您将在管道的一侧显示管道。 为确保传感器保持浸泡状态,最好将管道旋转90度,使导线指向扫描床。

    错误消息也可能与配置更新失败有关。 尝试加水/旋转管道,如果仍有问题,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Eddie:

    感谢您的回复,请您给我私人邮件,以便进一步讨论。

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,

    我更改了'USS_Capture_Gain _Range'值并重新生成代码。 这可以修复错误消息。

    但ADC捕获异常,请查看下图。

     


     

    我将我的ADC捕获与“‘s720A-MSP430FR6047 Ultrasonic Sensing Design Center.pdf”图13 (第11页)进行比较。 请参阅下文

    此问题是什么情况?

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    捕获窗口似乎缺少大部分信号。 在GUI中,尝试调整“脉冲启动和ADC捕获之间的间隙”。 您可能还需要从"Advanced Parameters"(高级参数)选项卡中增加捕获持续时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Eddie:

    在USS Design Cneter中,

    1.我试图改变发射频率,我的目标是1Mz,所以我设置1000kHz, 然后“请求更新”,值立即自动更改为780KHz, 我观察示波器中的波形,频率 实际上是780*2=1.56MHz,我的设置是否有问题? 如何避免这种情况发生?

    2. 是否可以将振幅更改至20V?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.我从来没有见过这样的东西。 可能是存在一些冲突的配置。 请保存并发送配置吗? 此外,如果出现固件问题,也可以尝试刷新主板。

    2.要提高信号幅值,需要进行一些外部放大。 我们正在研究需要更高振幅的设计,并预计将在今年晚些时候发布参考设计。