部件号:eZ430-RF2500T
工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用slac139中的代码将接入点和终端设备代码下载到我的eZ430-RF2500 IAR版本7.11 (或7.12)上
当我尝试下载ED代码时,收到以下错误消息:
1.在调试日志子窗口中,
接口通信错误:(初始化),端口=HID0016:COM30,版本=0xffffffff
2.通信错误。 检查硬件是否已连接。 检查调试协议(SBW或4线)是否正确。
3.致命错误:正在关闭调试会话。 会话已中止!
我已采取的步骤(没有一个有效):
1.我确保在下载前对所有文件进行清理和重新构建。
2.我已再次检查"Device Manager (设备管理器)"中的COM端口是否与中所示相同
Project -> Options -> FET调试器
3. COM端口驱动程序是最新的。
4.连接为TI USB-IF,调试协议为4线JTAG。 (尝试使用Spywire,它会产生更多错误)
5.卸载并重新安装软件和COM端口驱动程序。
6.重新引导系统。
顺便说一下,我注意到FET调试器下的端口选项显示两个选项:
'自动'和活动端口。 但是,在运行一次错误(导致上述错误)后,端口显示为"已在使用中"。 请注意,这是在之后
跑步,因此我无法在跑步前或跑步期间更改端口或控制此操作。