This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/eZ430-RF2500T:终端设备拒绝下载。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/666872/ccs-ez430-rf2500t-end-device-just-refuses-to-download

部件号:eZ430-RF2500T

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用slac139中的代码将接入点和终端设备代码下载到我的eZ430-RF2500 IAR版本7.11 (或7.12)上


当我尝试下载ED代码时,收到以下错误消息:


1.在调试日志子窗口中,

接口通信错误:(初始化),端口=HID0016:COM30,版本=0xffffffff


2.通信错误。 检查硬件是否已连接。 检查调试协议(SBW或4线)是否正确。

3.致命错误:正在关闭调试会话。 会话已中止!



我已采取的步骤(没有一个有效):


1.我确保在下载前对所有文件进行清理和重新构建。

2.我已再次检查"Device Manager (设备管理器)"中的COM端口是否与中所示相同

Project -> Options -> FET调试器

3. COM端口驱动程序是最新的。

4.连接为TI USB-IF,调试协议为4线JTAG。 (尝试使用Spywire,它会产生更多错误)

5.卸载并重新安装软件和COM端口驱动程序。

6.重新引导系统。


顺便说一下,我注意到FET调试器下的端口选项显示两个选项:

'自动'和活动端口。 但是,在运行一次错误(导致上述错误)后,端口显示为"已在使用中"。  请注意,这是在之后

跑步,因此我无法在跑步前或跑步期间更改端口或控制此操作。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aalhad:

    是否可以尝试使用CCS将此项目的CCS版本下载到设备? 这将帮助我们确定是硬件问题还是IAR问题。 此外,您是否可以尝试使用IAR加载标准盲样例?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aalhad:

    您是否能够解决此问题?

    此致,
    Caleb Overbay