工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我想通过微控制器的SPI端口从32个通道接收数字数据。 我目前正在PCB上使用MSP430,并使用启动板仿真器对其进行编程。 我的问题是如何将数据从微控制器传输到我的PC? 具体而言:
1.通过启动板的USP连接,我需要哪些附加硬件才能将数据从微控制器发送到我的计算机?
2.我目前正在使用CCS6。 我在网上读到CCS终端程序可用于通过SPI端口连接到板。 我应该使用此程序来读取和存储文件中的数字数据吗? 如果是,您是否有很好的参考,了解它的工作方式或我如何使用它?
非常感谢,