This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:通过USB连接发送数字数据并存储在文件上所需的硬件和软件

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/666804/ccs-msp430g2553-hardware-and-software-required-to-send-digital-data-through-usb-connection-and-store-on-a-file

部件号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想通过微控制器的SPI端口从32个通道接收数字数据。 我目前正在PCB上使用MSP430,并使用启动板仿真器对其进行编程。 我的问题是如何将数据从微控制器传输到我的PC? 具体而言:

1.通过启动板的USP连接,我需要哪些附加硬件才能将数据从微控制器发送到我的计算机?

2.我目前正在使用CCS6。 我在网上读到CCS终端程序可用于通过SPI端口连接到板。 我应该使用此程序来读取和存储文件中的数字数据吗? 如果是,您是否有很好的参考,了解它的工作方式或我如何使用它?  

非常感谢,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI Composer也许可以帮助您进行MSP/PC数据交换...

    http://mcuhq.com/11/msp430-launchpad-gui-composer-example

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 GUI编写器很有帮助。 但是,如何将通过SPI传输的数据保存在txt文件中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../62.4757万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以在不使用GUI编写器的情况下执行此任务? 我不需要实时查看数据。 另外,我现在还不知道Java。
    我只需要将微控制器中的数据保存到计算机上的txt文件中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在没有GUI编写器的情况下执行此操作,但我不知道是否存在一些开放源代码示例。 您可以使用Launchpad USB/UART桥接器通过目标设备UART将数据发送到PC。 如果使用G2 LP,则传输限制为9600 bps。 PC可以启动传输(请求指定长度的数据),然后MSP可以发送请求的数据。 收到数据后,PC可以将其存储到文本文件中。

    我在Lazarus做了类似的事情(开放源代码PC端),用于逻辑分析器,PC触发测量,而不是通过高速USB / UART /邮箱微发送回收集的样本。

    https://forum.43oh.com/topic/3909-msp430f550x-based-logic-analyzer/?tab=comments#comment-65839</s>6.5839万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    9600 bps太慢。 我需要波特率快10倍。 如何通过UART以大约1MHz的速度将数据传输到我的计算机? 您是否推荐除启动板之外的其他硬件? CCS中是否有可帮助我入门的示例代码。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    具有EZ-FET Lite板载的新LP (例如5529 LP)具有11.52万 bps USB-UART桥接,并且可以对所有TI SBW器件(包括2553)进行编程。 或者,某些其他USB-UART桥接芯片/电缆可与G2 LP一起使用,类似如下...
    www.ebay.com/.../26.3151万296878</s>29.6878万