This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适合我的项目的最佳微控制器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2532, MSP430FR2533, ENERGIA, BOOSTXL-EDUMKII, BOOSTXL-CAPKEYPAD, MSP430FR2522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/665380/best-microcontroller-for-my-project

线程中讨论的其他部件:MSP430FR2532MSP430FR2533ENERGIAMSP432P401RBOOSTXL-EDUMKIIBOOSTXL-CAPKEYPADMSP430FR2522

大家好,我需要你的建议! 我真的不知道MSP430系列

我有一个项目,但我需要你的建议,以选择最合适的微控制器价格。
低于我的规格:

-低功耗(控制器每天唤醒两次,持续20秒)

我需要4个能力接触

-内部RTC,用于管理和计算每次控制器唤醒时的时间(计算日出和日出时间)。每年偏移5至10分钟

-管理H桥(它是我自己的H桥)以驱动直流电机。 我需要1个PWM输出和1个数字输出用于方向。

- 3个模拟输入(最大10位定义),用于测量LDR/电机停转/蓄电池电平

-通过SPI管理TFT 1.44 显示屏( ST7735 )

最后一个问题:我使用 Energia 还是CCS? (不知道程序的复杂性,调试等...)

此致

 我的第一选择: MSP430FR2532 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太多的筹码符合你的标准,你必须做得更好才能缩小范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,BUSO Olivier,

    MSP430FR2532是您的理想选择,因为它提供了您所需的一切。 指出此设备上的RTC实际上是RTC计数器,包括自动日期,时间,通常与RTC外围设备相关的警报功能。 它应该执行您需要的功能,因为它可以在您需要的任何时间生成中断,并且您可以在软件中管理日出和日落校正。

    此外,此MCU具有大约8K的FRAM内存,您会发现控制TFT可能需要更多内存,因此可能需要考虑升级到MSP430FR2533。 不确定,只想提及。

    当您使用Captivate设计中心时,很容易获得设计的电容式触摸部分,该中心是一个免费的GUI,可帮助您构建传感器配置,然后生成驱动触摸传感器所需的所有代码。 然后,您只需添加代码即可控制系统的其他功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,BUSO Olivier,

    我还想补充一点,您应该考虑使用Code Composer Studio而不是Energia。 Energia使您的项目开发变得简单,但不直接支持Captivate容量触摸,并且很可能会消耗更多的FRAM/RAM内存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,感谢您的评论。 我想为我的第一步获得启动板。 对于您来说,从MSP430FR2533开始,最适合的启动板是什么? 我的第二个问题是,我看到有一个名为BOOSTXL-EDUMKII的增强包,你认为这是学习TFT屏幕的最佳方式还是这种BoosterPack专门用于MSP432P401R LaunchPad捆绑包?
    此致

    Olivier BUSO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Olivier:

    很抱歉我的耽误你的时间。

    实际上,我建议您看看我们全新的BOOSTXL-CAPKEYPAD,它采用了全新的MSP430FR2522,能够快速启动Captivate电容式触摸。 由于BOOSTXL与我们的其它MSP430启动板兼容,因此您可以在以后使用带TFT模块的MSP432启动板来构建完整的系统。