Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2532, MSP430FR2533, ENERGIA, BOOSTXL-EDUMKII, BOOSTXL-CAPKEYPAD, MSP430FR2522
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
线程中讨论的其他部件:MSP430FR2532, MSP430FR2533, ENERGIA, MSP432P401R, BOOSTXL-EDUMKII, BOOSTXL-CAPKEYPAD, MSP430FR2522大家好,我需要你的建议! 我真的不知道MSP430系列
我有一个项目,但我需要你的建议,以选择最合适的微控制器价格。
低于我的规格:
-低功耗(控制器每天唤醒两次,持续20秒)
我需要4个能力接触
-内部RTC,用于管理和计算每次控制器唤醒时的时间(计算日出和日出时间)。每年偏移5至10分钟
-管理H桥(它是我自己的H桥)以驱动直流电机。 我需要1个PWM输出和1个数字输出用于方向。
- 3个模拟输入(最大10位定义),用于测量LDR/电机停转/蓄电池电平
-通过SPI管理TFT 1.44 显示屏( ST7735 )
最后一个问题:我使用 Energia 还是CCS? (不知道程序的复杂性,调试等...)
此致
我的第一选择: MSP430FR2532