您好,
我希望确定 您的MSP430FR2633的Captivate外设是否适合特定设计。
请帮我找到Captivate外围设备的电气特性表吗?
您能帮我找到Captivate外围设备的注册映射吗?
我找到了MSP430FR4xx和MSP430FR2xx系列用户指南,但在 第9章:Captivate模块中,它仅列出了三个寄存器:CAPIE,CAPIFG和CAPIV。 我正在寻找此外设的配置/控制寄存器,以便了解其ADC功能。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我希望确定 您的MSP430FR2633的Captivate外设是否适合特定设计。
请帮我找到Captivate外围设备的电气特性表吗?
您能帮我找到Captivate外围设备的注册映射吗?
我找到了MSP430FR4xx和MSP430FR2xx系列用户指南,但在 第9章:Captivate模块中,它仅列出了三个寄存器:CAPIE,CAPIFG和CAPIV。 我正在寻找此外设的配置/控制寄存器,以便了解其ADC功能。
您好,Gary:
msp430fr2633数据表中没有4.11 9章节。 第4章仅介绍4.6。
此外,在第6.13 .2章中,它看起来是您所指的寄存器映射:
我要查找的是Captivate外围设备的完整寄存器列表。 用户指南仅显示以下寄存器:CAPIV,CAPIFG,CAPIE:
注意EOCIEN位如何引用名为EOCIFG的不同寄存器中的位。 如果您在PDF中搜索"EOCIFG",则唯一的结果就是此页面。 如果您转到Captivate设计中心网站并使用网页上的搜索框查找EOCIFG,则搜索不返回任何结果。
请帮助我查找Captivate寄存器的类似寄存器列表以及外围设备的完整电气特性表。
我知道Captivate外设本身没有"ADC";电容是一个模拟量,由MCU转换为数字量。
您好,Gary:
这是第5.11 .9节中的小表:
仅列出了参数
Vreg,tWAKEUP,COLD,tWAKEUP,WARM,fCAPCLK和fCAPCLK,DC。
我正在尝试查找以下参数:
参考顶盖的大小
最大计数数
线性(INL/DNL)
SNR
THD
噪音地板
位数
有效位数
有效的电容分辨率
基本上,我计划确定两个平行板的电容之间的位移。 例如,如果整个排量范围内的电容变化为1pF,并且我想确定此范围内多个排量级别的电容,那么如果噪声基线为1.5pF RMS,我就无法这样做。
您能否对上述任何参数进行评论?
附注:请不要隐藏信息,因为TI认为信息“对客户来说太难”。 如果我们尝试实施的不仅仅是复制Cookie剪切器参考设计,尽可能多地了解该设备的相关信息将非常有用。
您好,Sam
很抱歉您的误解。 我想说的真正意义是让模块易于客户使用。我将在稍后更改这些词语。
对于参数,我将尝试为您查找它们:
参考容量大小,线性(INL/DNL),THD (我将与团队一起检查)
最大计数数(您可以在Captivate设计中心(CDC)中获取,单击转换计数,您将在右侧看到说明。范围为100~8191。 您可以将此方法应用于CDC中显示的其他参数)
SNR您可以使用CDC在您的实际系统中测试它。(CDC具有功能)
噪声基板(我们可以使用调谐中的计数过滤器进行控制)
有效的电容分辨率(您可以参阅在线用户指南“设计指南->最佳实践”)
此致
Gary
您好,Gary:
感谢您的快速回复。 下面是有关我们应用程序的更多信息:
总电容范围:我们的原型计算为约1pF范围,从22到23pF不等。 在计数中,Captivate系统报告约753个计数的更改。
对于此应用,系统由两个并行电容组成:固定电容至GND,电容至GND,电容随电容感应垫与GND平面之间的距离变化而变化。 盖感应垫是屏蔽的,所以我认为你的问题的答案是不,板不是浮动的。