This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:Captivate电气特性/寄存器图

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/666430/msp430fr2633-captivate-electrical-characteristics-register-map

部件号:MSP430FR2633

您好,

我希望确定 您的MSP430FR2633的Captivate外设是否适合特定设计。  

请帮我找到Captivate外围设备的电气特性表吗?  

您能帮我找到Captivate外围设备的注册映射吗?  

我找到了MSP430FR4xx和MSP430FR2xx系列用户指南,但在 第9章:Captivate模块中,它仅列出了三个寄存器:CAPIE,CAPIFG和CAPIV。 我正在寻找此外设的配置/控制寄存器,以便了解其ADC功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam
    Captivate Periphera的电气特性表位于msp430fr2633的数据表中,该数据表位于 www.ti.com/.../msp430fr2633.pdf 的第4.11 9章中
    对于注册图,您可以在第6.13 .2章中找到msp430fr2633的数据表。
    Captivate外围设备中没有ADC。 有关详细信息,请阅读联机用户指南
    software-dl.ti.com/.../ch_technology.html
    在"技术"一章中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    msp430fr2633数据表中没有4.11 9章节。 第4章仅介绍4.6。

    此外,在第6.13 .2章中,它看起来是您所指的寄存器映射:

    我要查找的是Captivate外围设备的完整寄存器列表。 用户指南仅显示以下寄存器:CAPIV,CAPIFG,CAPIE:

    注意EOCIEN位如何引用名为EOCIFG的不同寄存器中的位。 如果您在PDF中搜索"EOCIFG",则唯一的结果就是此页面。 如果您转到Captivate设计中心网站并使用网页上的搜索框查找EOCIFG,则搜索不返回任何结果。

    请帮助我查找Captivate寄存器的类似寄存器列表以及外围设备的完整电气特性表。

    我知道Captivate外设本身没有"ADC";电容是一个模拟量,由MCU转换为数字量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉犯了这个错误。应该是5.11。9。
    我们只打开三个寄存器:CAPIV,CAPIFG,CAPIE:客户。 因为到目前为止它是受保护的IP。
    您无法在联机用户指南中搜索EOCIEN,因为寄存器描述另存为图片。(对此表示抱歉。 您可以在“技术-> Captivate外围设备->辅助数字功能”中找到它,但它与pdf中的脱机版本相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    这是第5.11 .9节中的小表:

    仅列出了参数  

    Vreg,tWAKEUP,COLD,tWAKEUP,WARM,fCAPCLK和fCAPCLK,DC。  

    我正在尝试查找以下参数:

    参考顶盖的大小

    最大计数数

    线性(INL/DNL)

    SNR

    THD

    噪音地板

    位数

    有效位数

    有效的电容分辨率

    基本上,我计划确定两个平行板的电容之间的位移。 例如,如果整个排量范围内的电容变化为1pF,并且我想确定此范围内多个排量级别的电容,那么如果噪声基线为1.5pF RMS,我就无法这样做。  

    您能否对上述任何参数进行评论?

    附注:请不要隐藏信息,因为TI认为信息“对客户来说太难”。 如果我们尝试实施的不仅仅是复制Cookie剪切器参考设计,尽可能多地了解该设备的相关信息将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sam
    很抱歉您的误解。 我想说的真正意义是让模块易于客户使用。我将在稍后更改这些词语。
    对于参数,我将尝试为您查找它们:
    参考容量大小,线性(INL/DNL),THD (我将与团队一起检查)
    最大计数数(您可以在Captivate设计中心(CDC)中获取,单击转换计数,您将在右侧看到说明。范围为100~8191。 您可以将此方法应用于CDC中显示的其他参数)
    SNR您可以使用CDC在您的实际系统中测试它。(CDC具有功能)
    噪声基板(我们可以使用调谐中的计数过滤器进行控制)
    有效的电容分辨率(您可以参阅在线用户指南“设计指南->最佳实践”)

    此致
    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    添加了一些信息
    1. Captivate没有INL,DNL或ENOB规范。 分辨率取决于IP的配置方式。
    2.总电容范围是多少? 换言之,它的1pF范围是从1pF到2pF,还是更像1pF范围从10pF到11pF?
    3.在应用中,板是否浮动(在应用的任何电容感应激励信号之外)?
    4. Captivate适用于相对测量,但不适用于绝对电容测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    感谢您的快速回复。 下面是有关我们应用程序的更多信息:

    总电容范围:我们的原型计算为约1pF范围,从22到23pF不等。 在计数中,Captivate系统报告约753个计数的更改。  

    对于此应用,系统由两个并行电容组成:固定电容至GND,电容至GND,电容随电容感应垫与GND平面之间的距离变化而变化。 盖感应垫是屏蔽的,所以我认为你的问题的答案是不,板不是浮动的。