This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:Launchpad IC变热

Guru**** 2616375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/667597/msp432p401r-launchpad-ic-getting-very-hot

部件号:MSP432P401R

我是ECE部门的实验室主管,因此我没有直接与此LaunchPad合作。  但是,我有两名学生报告了两个LaunchPad的类似问题。  他们告诉我,似乎是随机的,LaunchPad上的MSP432P401R和TM4C129芯片开始变得非常热。

当学生报告这种行为时,我不在那里,所以我不知道之前发生了什么。  当然,其中一种可能性是它们对电源和接地短路。  我现在拥有主板,并将其插入USB端口(与USB电流表串联),如果没有外部设备连接到LaunchPad,MSP432 IC确实会变得很热。  两个板的电流均超过600 mA。  TM4C129的两块板上均未变热。  两个主板都是版本2.1。  按下主板XDS110一侧的复位按钮似乎不会显著降低电流消耗。  所有板载跳线均已正确安装。

我注意到其他几个论坛帖子描述了类似的问题,但这似乎与该主板的早期修订版(黑色焊接面罩)有关,它似乎与电压调节器IC或电容器有关:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/49.0273万/1771014#pi316701=1</s>177.1014万 31.6701万

还有一篇文章,描述了与我所看到的类似的行为。  但是,这是两年前的版本,所以我怀疑它也是这款LaunchPad的较旧的预生产版本:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/45.3752万#pi316701=1</s>31.6701万

是否有人有任何想法超越了显而易见的"他们是否将权力与地面联系起来?"  其他人在使用较新的生产红色焊接面罩板时是否遇到过此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew,您好!

    我尚未在新版本的LaunchPad上注意到此问题。 我会从我的同事那里了解他们是否在最新版本中遇到了这样的问题。

    高电流消耗可能是由于先前的活动导致设备损坏。

    谢谢!
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常,问题是EOS相关故障。 更具体地说,如果在应用器件的VCC之前为GPIO施加电压,您可以通过保护电路回电并损坏它。 在绝对最大额定值中,GPIO电压与Vcc相对,以防止此传导路径。 我建议将所有引脚设置为VCC的输出,并查看是否有任何处于中间电压的引脚。 这将表明保护电路损坏,您正在将电流从VCC导轨卸载到地面,这就是为什么它正在加热。

    这只会让您了解之前可能发生的事件:例如,如果您使用ADC测量电源,而您在断开设备电源之前忘记关闭电源-我已经这样做了几次。

    Chris