请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 主题中讨论的其他部件:Energia
我有多个模块,需要与MSP432启动板进行串行通信。 Energia支持使用P3_2和P3_3与其他模块的Rx和Tx接口。 但是,由于我有多个模块,所以我需要其他可以执行串行通信的针脚。 对于MSP430,我可以使用Energia中的"SoftwareSerial"库来实现此目的。 Energia Forums表示,软件串行可用于8 16 20 MHz处理器,而Energia仅支持与MSP432的其他1个模块进行通信。 他们还说,在Code Composer Studio上可能实现这一功能。
我只是一个使用TI技术的初学者。 UART串行通信上的示例CCS代码与多个模块进行通信将非常有用。 或者任何其他更简单的替代方案都将非常有用。