This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:与其他模块(引脚P3_2和引脚P3_3除外)进行串行UART通信。 IICDC 2017

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663363/msp432p401r-serial-uart-communication-with-other-modules-except-pin-p3_2-and-pin-p3_3-iicdc-2017

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:Energia

我有多个模块,需要与MSP432启动板进行串行通信。 Energia支持使用P3_2和P3_3与其他模块的Rx和Tx接口。 但是,由于我有多个模块,所以我需要其他可以执行串行通信的针脚。 对于MSP430,我可以使用Energia中的"SoftwareSerial"库来实现此目的。 Energia Forums表示,软件串行可用于8 16 20 MHz处理器,而Energia仅支持与MSP432的其他1个模块进行通信。 他们还说,在Code Composer Studio上可能实现这一功能。

我只是一个使用TI技术的初学者。 UART串行通信上的示例CCS代码与多个模块进行通信将非常有用。 或者任何其他更简单的替代方案都将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您可以在dev.ti.com/tirex上找到示例。 以下是UART示例 dev.ti.com/.../

    我认为没有使用UART的多个实例的示例, 但这里也是一个端口映射示例,如果您需要将UART映射到另一组引脚(示例适用于计时器,但可针对UART进行调整)。 dev.ti.com/.../

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要结束这条线。 请随时发布其他问题或跟进问题。

    此致,
    Chris