请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2553 主题中讨论的其他部件:ADS1118, ENERGIA, CCStudio,
我希望某些数据显示在ADS1118 BoosterPack的LCD中。 但每次导致液晶屏闪烁时,液晶屏都需要刷新。 我想更新内容,但不需要闪烁效果或从液晶屏刷新。 我可以使用Energia更改它吗??? 你能解释一下怎么做吗????
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我希望某些数据显示在ADS1118 BoosterPack的LCD中。 但每次导致液晶屏闪烁时,液晶屏都需要刷新。 我想更新内容,但不需要闪烁效果或从液晶屏刷新。 我可以使用Energia更改它吗??? 你能解释一下怎么做吗????
您好,
每次更改时,液晶屏都需要更新显示的值,因此需要刷新。 您可以减少向显示屏发送新值的频率,这将使其看起来更不像显示屏正在闪烁一样。 要进行这些更改,我建议使用Code Compose Studio (CCStudio)作为IDE,因为BoosterPack产品页上的软件包包含一个CCS项目,其中包含您可以修改的源代码。 有关 详细信息,请参阅BoosterPack用户指南。 可 在此处找到软件包。 有关修改LCD控制器或ADC的信息,请参阅MSP430 MSP430G2553产品页上的数据表和用户指南。 有关在MSP430器件上使用LCD控制器的详细信息, 请 从本文档开始。
此致,
Nathan