This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:如何在不刷新的情况下在ADS1118 LCD中显示数据????

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ENERGIA, CCSTUDIO, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/666630/msp430g2553-how-to-display-data-in-ads1118-lcd-without-refreshing

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件:ADS1118ENERGIACCStudio

我希望某些数据显示在ADS1118 BoosterPack的LCD中。 但每次导致液晶屏闪烁时,液晶屏都需要刷新。 我想更新内容,但不需要闪烁效果或从液晶屏刷新。 我可以使用Energia更改它吗???  你能解释一下怎么做吗????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    每次更改时,液晶屏都需要更新显示的值,因此需要刷新。 您可以减少向显示屏发送新值的频率,这将使其看起来更不像显示屏正在闪烁一样。 要进行这些更改,我建议使用Code Compose Studio (CCStudio)作为IDE,因为BoosterPack产品页上的软件包包含一个CCS项目,其中包含您可以修改的源代码。 有关 详细信息,请参阅BoosterPack用户指南。 可 在此处找到软件包。 有关修改LCD控制器或ADC的信息,请参阅MSP430 MSP430G2553产品页上的数据表和用户指南。 有关在MSP430器件上使用LCD控制器的详细信息, 从本文档开始。


    此致,

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Nathan