大家好。
我使用MSP430F5310。
问题是关于LPM3模式。
我的电路消耗为2.5uA。
如果 UCSCTL7中的XT1LFOFFG为“1”,SFRIFG1中的OFIFG 为“1”,则电流将上升至5.6uA,直到这些位被重置。
请将确认此问题的TI PDF部分发送给我。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。
我使用MSP430F5310。
问题是关于LPM3模式。
我的电路消耗为2.5uA。
如果 UCSCTL7中的XT1LFOFFG为“1”,SFRIFG1中的OFIFG 为“1”,则电流将上升至5.6uA,直到这些位被重置。
请将确认此问题的TI PDF部分发送给我。
谢谢。
您认为它可能与以下内容有关(用户手册第170页: www.ti.com/.../slau208p.pdf):)
'如果检测到振荡器源MCLK故障,MCLK将自动切换到DCO,用于除XT1 LF模式以外的所有时钟源(DCOCLKDIV)。 如果MCLK来自LF模式下的XT1,则振荡器故障会导致MCLK自动切换到其时钟源(REFOCLK)的REFO。 这不会更改SELM位设置。 此情况必须由用户软件处理。"
你(们)好
因此,如果UCSCTL7中的XT1LFOFFG为“1”,SFRIFG1中的OFIFG为“1”,则MSP在REFOCLK上工作,直到我重置这些标志? 或IT
在LF XT1上工作,我还需要做的是重置这些标志?
请注意-我的软件上的时间安排正常。
我必须知道,如果旗帜在“1”中,为什么目前的消耗量会增加2.5uA。
在哪里可以找到 引用此模式的精确到段落。
感谢你的帮助。
Shai,您好!
我同意Mike Tooma关于这个问题的看法。 DCO最有可能转向从XT1向内部REFO采购。 可再生能源和基础资源的使用将导致总的当前消耗量增加。 您可以在 MSP430F5310和MSP430F530x混合信号微控制器的内部参考,低频振荡器(REFO)部分找到典型的REFO电流消耗:
您可以在这里看到典型的消耗量为3uA,与您观察到的2.5uA的增加量非常一致。
此致,
Caleb Overbay
Shai,您好!
是的,正如Mike在他的第一篇文章中所说:
[报价用户="Mike Tooma"]
'如果检测到振荡器源MCLK故障,MCLK将自动切换到DCO,用于除XT1 LF模式以外的所有时钟源(DCOCLKDIV)。 如果MCLK来自LF模式下的XT1,则振荡器故障会导致MCLK自动切换到其时钟源(REFOCLK)的REFO。 这不会更改SELM位设置。 此情况必须由用户软件处理。"
[/引述]
此零件上的DCO使用FLL稳定。 此FLL需要一个源时钟,可从内部REFO或外部振荡器获取。 如果没有外部振荡器,则它将默认为REFO。
此致,
Caleb Overbay