主题中讨论的其他部件: MSP-FET
您好,
已购买三个MSP432P401R开发套件(两个红色板,一个黑色板)。在三个板中,两个板在插入USB电缆后立即加热。 (特别是MSP432p401R芯片)。
1.这是问题,我正在使用MSP-FETflash仿真工具和MSP-FET-432ADPTR (版本1.0)来刷新代码。
2.我已将WFP 4.5 配置为ADC,并连接到其中一个传感器模拟输出。 在一段时间内,我在这个已配置的ADC引脚(WFP 4.5)上得到预期电压。
一段时间后,人们注意到,即使从WFP 4.5 的传感器模拟输出插座上拔下传感器,电压也始终在3.0V到3.1V之间的4.5 (与接地针脚有关)。
3.另一个端口引脚(WFP 4.0)已配置为传感器模拟输出,现在我正在连续获得预期电压。 但问题在于,WFP 4.5 在3.0V到3.1V之间的电压下,以及MSP432p401R芯片在一小部分时间内就开始加热。
同样的情况下,另一个黑人开发套件也是如此,但在这里,WFP 4.0 和WFP 6.1 在3.0V到3.1V之间徘徊。
这两个是最近购买的主板。 我还有两个较旧的开发套件,存在相同的加热问题。
我原本计划将这些板用于"水监测系统",即使在加热后,代码也会正常工作。 但是,此加热问题可能会在实时部署后导致问题。
请帮助我解决这个问题,以便我可以将这些板用于我的项目。
谢谢!
Ajit