This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:用于MSP430F5510上VBUS的GPIO引脚的电压

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/665314/msp430f5510-the-voltage-applied-to-gpio-pin-for-vbus-on-msp430f5510

部件号:MSP430F5510

您好,

请告诉我MSP430F5510上VBUS的GPIO引脚的电压。
特别是,我想获取有关P4.[1:3],P3.[0:4]和P2.[0:7]的信息。

我可以找到施加到Vcc任何引脚的电压;但是,我找不到VBUS的参数。

此致,
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设备数据表中有USB电源/正常操作,VBUS最小3.76V和最大5.5V的规格。
    顺便说一句,我看到您提到P3和完整P2,因此您的计划是使用64引脚设备。 我想您已经知道相关的勘误表,在通电/重置/启动代码执行过程中,所有端口引脚(48引脚封装中不可用)将不会(如它们应该的那样)处于高阻抗状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回复。
    但是,我知道在正常操作中VBUS最小3.76V和最大5.5V。

    我想知道VBUS没有供电的情况。
    绝对最大额定值在数据表中,说明了施加到Vcc任何引脚的电压;但是,未说明施加到VBUS GPIO引脚的电压。

    此致,
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是slau208 MSP430x5xx和MSP430x6xx系列用户指南中的图示 ...

    在42.2 .1.3 部分 ,有端口U控制说明...

    清除PUSEL后,端口U引脚(PU.0和PU.1)可用作通用,高电流输入/输出
    销钉。 这些引脚只能配置为两个输入或两个输出。 提供端口U
    通过VUSB导轨。 如果系统中未使用VUSB-V 3.3 (已禁用),则VUSB-V LDO针脚可以是
    外部提供...

    通常,禁用USB时,V18,VUSB,DP和DM应保持打开(未连接),PUR,VBUS和VSSU应连接到DVSS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回复。

    此致,
    Nomo