This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7751万A:MSP430的未知重置

Guru**** 2613315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664149/msp430f67751a-unknown-reset-of-msp430

部件号:MSP430F6.7751万A

大家好,

MSP430F6.7751万A 在我们的应用中用于电源管理板。 我们已经看到微控制器正在运行时的未知重置。

我们以前从未见过这种控制器的随机重置。

我们所做的与常规设置不同之处是,我们从额外的UART端口(UCA1)焊接了1英尺长的电线,用于我们的内部数据记录。

来自UART的数据日志确认控制器已重置,因为我们看到数据日志中断约一秒 (通常我们每秒记录一次来自微控制器的数据)。

附加的图像供您参考。

此外,我们在拉动微控制器的低复位引脚时,也看到了数据记录中断的相同行为 ,这证实微控制器已进行复位。  

有趣的是,我们正在运行4个类似的设置(使用线攻),并且我们只在其中一个设置中看到微控制器的重置一次。  

出现此类随机重置问题的所有可能原因是什么?

尽早寻求支持。

此致,

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rajesh:

    如果您在连接长电线之前没有看到重置,这是我要检查的第一件事。 UART信号连接到什么? 您的逻辑电压电平在UART信号上是相同还是超过最大输入电压?

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    我们从微控制器获取Tx和Rx信号以及接地, 并通过3.3 伏特TTL UART到USB转换器电缆连接到笔记本电脑。

    因此,逻辑电平在MSP430数据表中指定的电压电平内。  

    此致,

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您已正确连接所有设备,则设置中似乎没有任何异常之处。 UART通信不应导致设备进入重置,除非您的代码正在检查来自PC的消息,并在设备未收到消息时重置设备。 如果您的代码不执行此操作,则我怀疑这是硬件问题。 检查是否有噪音,短路等。如果您的VCC是3.3V,则在3.3V下使用UART信号应该是正常的。

    您已经知道添加电线导致了问题,这是一个良好的开端。 现在,这只是一个深入挖掘的问题。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    1)我们已经捕获了微控制器VCC上的噪音。  

    此噪声/波纹已在使用示波器交流模式的VCC中捕获。

     有关VCC中的噪声/波纹,请参阅以下示波器图像。  

    最大波纹为8mV。

    2)我们还捕获了VCC上的噪声,同时电感负载(风扇)通电/断电,电源线布线靠近从微控制器中取出的UART线。

    在此测试过程中,示波器电源通过使用UPS电池隔离,以避免因电源干扰而产生的噪音。 风扇连接至主电源。

    有关电感负载开/关期间的VCC噪声,请参阅下图



    VCC中的干扰约为3.64 V至3 V。 另请注意,在此测试期间,我们未看到微控制器的任何重置。

    此致,

    Rajesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rajesh:

    VCC上的噪音对设备不是很好,应进行过滤。 另外,请记住3.64V超过了设备的最大输入电压。 可能是过压情况导致重置。 您是否能够重现该问题?

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    即使在VCC中发生这些干扰期间,我们也无法重现该问题。

    此致,

    Rajesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您无法重现该问题,我不确定我能提供多少帮助。 如果它再次发生并且可以持续重复,请告诉我,我们可以继续。 否则,我将继续并关闭此线程。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序