Other Parts Discussed in Thread: EVM430-F6736, MSP430F6779, MSP430F6736
主题中讨论的其他部件: EVM430-F6736, MSP430F6779, MSP430F6736
Namaste Reader,
根据我的理解, EVM430-F6736是推荐用于单相E计量解决方案的EVM ,而EVM430-F6779是推荐用于三相E计量解决方案的EVM。
在这方面,我有以下两个问题。
1. EVM430-F6779能否用于单相E计量应用? 此EVM是否会在没有输入到第二和第三相输入的情况下复制EVM430-F6736?
2. EVM430-F6736和 EVM430-F6779能否用于在印度的电子计量应用,在印度 ,单相和三相电压分别为230 V和240/415 V @ 50Hz频率?
谢谢|此致,
Dipen