This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:此EVM是否可以使用单相电源进行操作?

Guru**** 2769305 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-F6736, MSP430F6779, MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/665034/evm430-f6779-can-this-evm-be-operated-with-single-phase-supply

部件号:EVM430-F6779
主题中讨论的其他部件: EVM430-F6736MSP430F6779MSP430F6736

Namaste Reader,

根据我的理解, EVM430-F6736是推荐用于单相E计量解决方案的EVM  ,而EVM430-F6779是推荐用于三相E计量解决方案的EVM。

在这方面,我有以下两个问题。

1. EVM430-F6779能否用于单相E计量应用? 此EVM是否会在没有输入到第二和第三相输入的情况下复制EVM430-F6736?

2. EVM430-F6736和 EVM430-F6779能否用于在印度的电子计量应用,在印度 ,单相和三相电压分别为230 V和240/415 V @ 50Hz频率?

谢谢|此致,

Dipen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dipen:

    感谢您对我们的电子计量器设备和EVM的发帖和兴趣。

    [报价用户="DIPEN SH阿"]1.  EVM430-F6779能否 用于单相E计量应用?[/QUOT]

    当然,您可以将MSP430F6779(A)用于单相应用,但它比MSP430F6736(A)更昂贵,因为它拥有4个更多的Sigma Delta ADC通道。 单相配置需要2或3个通道,因此建议使用MSP430F6736(A)。

    [报价用户="DIPEN Shah "]此EVM是否会在 没有输入到第二和第三相输入的情况下复制EVM430-F6736?[/QUOT]

    EVM430-F6779具有两个板载电源:电阻器电容器(RC)电源和开关电源。 RC电源要求连接所有三个相位,但开关电源仅需要相位3。 有关详细信息,请参阅用户指南中的示意图。

    [报价用户="DIPEN SH阿"]2.  EVM430-F6736 和 EVM430-F6779能否 用于印度的E计量应用,在印度 ,1相和3相电压分别为230 V和240/415 V @ 50Hz频率?[/QUOT]

    是的,我们的EVM是这些应用程序的出色参考。 对于高于230V的RMS电压,您必须调整测量RMS电压的默认电压分压器,以确保SD ADC通道的输入电压不会超过最大满量程(FSR)。 这些设计支持50Hz和60Hz,但不能作为开箱即用的终端设备使用。 它们只是参考设计。

    这里的优点是MSP430F6736(A)和MSP430F6779(A)器件非常相似,并且代码可以很容易地在两者之间移植。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Namaste James,

    感谢您的及时回复。 在论坛上提出此问题的原因是为了了解我是否可以将同一个EVM用作单相和三相设计的参考设计,而不是两个单独的EVM板。  

    [报价用户="James Evans"]

     EVM430-F6779 具有两个板载电源:电阻器电容器(RC)电源和开关电源。 RC电源要求连接所有三个相位,但开关电源仅需要相位3。   有关详细信息,请参阅用户指南中的示意图。

    [/引述]

    好的。 因此,我了解    到,在该EVM板上,我只能将EVM430-F6779的开关电源和相位3用于单相设计。  请确认我的理解。

    [报价用户="James Evans"]

    对于高于230V的RMS电压,您必须调整测量RMS电压的默认电压分压器,以确保SD ADC通道的输入电压不会超过最大满量程(FSR)。

    [/引述]

    您是否可以分享TI链接或一些解释默认分压器调整的参考材料? 我这样说可能是错的,但我的简单理解是,必须有一些电位计来调节FSR测量的电压。 或者,是否需要在计算后对电阻器进行物理更改?

    [报价用户="James Evans"]

    这里的优点是 MSP430F6736(A) 和MSP430F6779(A)器件非常相似,并且代码可以很容易地在两者之间移植。

    [/引述]

    这绝对是加快发展的一大优势。 很高兴知道这一点。

    谢谢|此致,

    Dipen Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    好的。 因此,我了解    到,在该EVM板上,我只能将EVM430-F6779的开关电源和相位3用于单相设计。  请确认我的理解。[/QUOT]

    是的,正确。

    您是否可以分享TI链接或一些解释默认分压器调整的参考材料? 我这样说可能是错的,但我的简单理解是,必须有一些电位计来调节FSR测量的电压。 或者,是否需要在后计算中对电阻进行物理更改?[/QUOT]

    请阅读  使用MSP430F677x(A) 应用报告实施三相电子瓦时计中的3.2 第1节。 在图5中,电阻器R11,R12和R13是分压器电路的上部,电阻器R19是下部。 如果您不熟悉分压器电路,只需在线搜索即可了解更多信息。 基本上,输入RMS电压通过这些电阻器在FSR内被缩小(高电阻与低电阻之和的高电阻比)。 现在,数据表中给出的FSR值是峰值电压,而不是RMS电压。 因此,您必须将sqrt(2)乘以从RMS转换为峰值。 然后,您可以在EVM上选择正确的电阻并替换它们。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Namaste James,

    衷心感谢您及时为我的所有疑问提供信息。 祝您继续取得成功!

    谢谢|此致,

    Dipen Shah