工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我为一个项目购买了msp430f5529微控制器,并且在没有任何程序的情况下为其布线。
现在,我可以在LaunchPad msp430f5529评估套件上加载我的程序,但当我连接项目板时,计算机windows设备无法识别我的板。
如何通过MSP430 USB升级升级示例以txt格式加载程序?
有人可以告诉我如何操作或给我一个教程链接吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我为一个项目购买了msp430f5529微控制器,并且在没有任何程序的情况下为其布线。
现在,我可以在LaunchPad msp430f5529评估套件上加载我的程序,但当我连接项目板时,计算机windows设备无法识别我的板。
如何通过MSP430 USB升级升级示例以txt格式加载程序?
有人可以告诉我如何操作或给我一个教程链接吗?
谢谢你。
您好,
如果我理解正确,您的项目板列表将无法被窗口识别。
您可以尝试的一件事是断开主板的连接,关闭CCS,甚至重新启动PC,然后再次尝试连接。 如果仍然不起作用,您可能还需要检查另一根电缆。
在插入USB后,您是否看到新设备添加到设备管理器?
如果不是,您的布线或PCB布局可能存在问题?
MSP430 USB开发包网站 提供了不同的技术文档和网络研讨会,可为您提供有关如何在MSP430上开始使用USB应用的更多信息。
此致,
Britta.
您好,
当然! 请尝试 MSPBOOT- MSP430闪存微控制器主内存启动器 应用手册。 它应该能帮助您向前迈进。
这是您想要的吗?
此致,
Britta.