This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/msp430f5529:加载我的主板。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664588/ccs-msp430f5529-load-my-board

部件号:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我为一个项目购买了msp430f5529微控制器,并且在没有任何程序的情况下为其布线。

现在,我可以在LaunchPad msp430f5529评估套件上加载我的程序,但当我连接项目板时,计算机windows设备无法识别我的板。

如何通过MSP430 USB升级升级示例以txt格式加载程序?

有人可以告诉我如何操作或给我一个教程链接吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果我理解正确,您的项目板列表将无法被窗口识别。

    您可以尝试的一件事是断开主板的连接,关闭CCS,甚至重新启动PC,然后再次尝试连接。 如果仍然不起作用,您可能还需要检查另一根电缆。

    在插入USB后,您是否看到新设备添加到设备管理器?

    如果不是,您的布线或PCB布局可能存在问题?

    MSP430 USB开发包网站 提供了不同的技术文档和网络研讨会,可为您提供有关如何在MSP430上开始使用USB应用的更多信息。

    此致,

    Britta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Britta,

    感谢您的回答。

    查看您的链接后,我发现DVCC2和DVSS2接线缺失。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很高兴听到您能够找到问题! 我认为这可以解决问题,我可以关闭此线程,对吗?

    谢谢,此致,
    Britta.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您可以关闭,但在此之前,您能告诉我在哪里找到了有关制作引导加载程序msp430F5.5229万并将其集成到我的主板项目中的教程吗?

    此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当然! 请尝试 MSPBOOT- MSP430闪存微控制器主内存启动器 应用手册。 它应该能帮助您向前迈进。

    这是您想要的吗?

    此致,

    Britta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Yvo Yvo"]

    如何通过MSP430 USB升级升级示例以txt格式加载程序?

    [/引述]

    您的主板上必须有PUR按钮,在开机或重置时应按下该按钮。 如果一切正常,相关USB硬件设备应进入BSL模式并作为HID设备枚举,随时可与TI USB升级示例软件一起使用。 出厂预装的USB BSL可与4,8,12或24 MHz XT2配合使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Britta,

    我将按照您的链接进行说明。

    感谢您的回复。

    此致,