This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726:MSP430F6726 LCD频率fLCD

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664751/msp430f6726-msp430f6726-lcd-frequency-flcd

部件号:MSP430F6726

社区成员,您好!
请让我确认以下有关使用MSP430F6726的LCD控制器的问题。

在数据表( 第70页LCD_C建议的工作条件)中,
LCD帧频率范围(fFrame)的指定如下:

LCD模块(fLCD)的频率是根据条件计算的。

(最小) fLCD = 2 x 4 x 0
= 0
(最大) fLCD = 2 x 4 x 100
= 800

因此,我知道fLCD的建议范围是0到800 Hz。
所以,我有一个关于fLCD的问题

[问题]
如果将其设置为超出建议范围(>800Hz)的频率,MCU会发生什么情况?

1)是否出现异常操作或故障?
异常操作或故障是否是暂时性的?
例如,如果我暂时将fLCD设置为建议范围之外的频率,然后恢复或重置MCU,这是否是问题?

2)液晶屏模块上是否可能产生异常电压?
当产生异常电压时,是否有可能超过MCU的电源电压?

3) fLCD越高,发生1),2)的风险就越高?

如果您在提高LCD模块频率时显示图形,数字,数据等,我将不胜感激。

感谢您的合作。
此致,

克鲁伊杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议您通读 用户指南中的第35.2 章节2。 基本上,fRAME频率由LCD的数据表定义。 fLCD信号由ACLK或VLOCLK提供,频率在30kHz和40kHz之间。 然后,根据fLCD = 2 * mux * fFRAME公式,使用LCDPREx和LCDDIVx位将其分解。 如果LCDPREx和LCDDIVx位都是0,fLCD等于ACLK或VLOCLK。 但是,这不符合液晶屏上的fRAME规格(如上所述)。 图35-1说明了这一点。

    最低频率的电流消耗最低。 最高频率的闪烁最少。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,James

    感谢您的回复!

    >如果LCDPREx和LCDDIVx位都是0,fLCD等于ACLK或VLOCLK。

    如果设置如下(ACLK = 3.2768万Hz,LCDPREx = 0,LCDDIVx = 0),
    您是否知道MCU或LCD模块的行为?

    由于设置时fLCD >2000Hz时没有任何信息,我询问了社区成员。

    你有什么信息吗?

    例如,是否存在由于液晶屏故障而导致的此类症状,
    LCD模块的异常电压是否超过MCU的电源电压等

    此致,
    克鲁伊杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    正确的fLCD频率取决于LCD对帧频率和LCD多路复用速率的要求。 您的问题似乎表明您尚未选择液晶屏。 选择一个后,您将知道确切的fFRAME和MUX值。 然后,您可以为LCDPREx和LCDDIVx位选择正确的值以相应地设置fLCD。 您是否已通读《用户指南》中的第35章LCD_C?

    我不确定我是否理解您关于液晶屏故障的问题。 只要LCD受MSP430F6726支持(例如,分段,多路复用模式等)并且没有缺陷,它就应该可以正常工作。 如果液晶屏有缺陷(例如针脚短路),则可能会损坏设备。 "缺陷"一词非常笼统。 例如,"有缺陷"的情况是将12V应用于VCC,而不是3.3V。 请记住,这种情况不属于我们建议的工作条件。

    我希望这能有所帮助。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,James

    感谢您的回复!
    我将查看用户指南和液晶屏成帧频率。

    谢谢,此致,
    克鲁伊杰夫