This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7791万A:DLT645协议中的多速率参数

Guru**** 2538020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663508/msp430f67791a-multirate-parameters-in-dlt645-protocol

我们能否通过DLT645协议设置和获取多速率参数...对吗?  

我当时正在搜索描述TI emeter中使用的DLT645全帧格式的文档。 用于设置和获取多速率 参数的任何PC软件。 已可用于校准的参数不允许设置多速率 参数。如果有PC软件或说明完整帧格式的文档,对于以下命令,将会很好。

HOST_CMD_GET_METER_CONFIGURATION  
HOST_CMD_SET_METER_Consumption  
HOST_CMD_SET_RTC
HOST_CMD_GET_RTC
host_cmd_align_and_calibration_factors  
HOST_CMD_SET_PASSWORD  
HOST_CMD_GET_READS_PHASE 1  
HOST_CMD_GET_READS_PHASE _2  
HOST_CMD_GET_READS_PHASE _3  
HOST_CMD_GET_READS_NEUTRAL  
HOST_CMD_ERASE_FLASH_SEGMENT  
HOST_CMD_SET_FLASH_POINTER  
HOST_CMD_FLASH_download  
HOST_CMD_FLASH_UPLOAD  
HOST_CMD_ZAP_MEMORY_AREA  
HOST_CMD_SUMCHECK_MEMORY
HOST_CMD_GET_RAW_ACTIVE_POWER_PHASE _1  
HOST_CMD_GET_RAW_ACTIVE_POWER_PHASE _2  
HOST_CMD_GET_RAW_ACTIVE_POWER_PHASE _3  
HOST_CMD_GET_RAW_REACTIVE电源相位_1  
HOST_CMD_GET_RAW_REACTIVE电源相位_2  
HOST_CMD_GET_RAW_REACTIVE电源相位_3  
HOST_CMD_GET_RAW_ACTIVE_POWER_NEUTRAL  
HOST_CMD_GET_RAW_REACTIVE _POWER_NEUTRAL  
HOST_CMD_CHECK_RTC_ERROR  
HOST_CMD_RTC_CORRECTION  
HOST_CMD_MULTIRAY_SET_PARAMETERS  
HOST_CMD_MULTIRAY_GET_PARAMETERS  
Host_CMD_Multirate_Clear_usage
HOST_CMD_MULTIRAY_GET_USAGE  

提前感谢

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Praveen:

    将来,请将您的问题发布为新线程,而不是在现有线程中提问。

    我不确定您在此处使用的是哪种参考设计或用户指南,但我知道在MSP430和我们的校准GUI之间最常用的是DLT645协议。 我们不提供GUI的支持或源代码,但您可以在我们设计的源代码中将DLT645命令添加到通信状态机。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    对不起我的错误!!!

    我需要一份文档,说明演示仪表和PC之间使用的命令及其参数。 如果我们有它,我们可以开发一个PC软件,将命令发送到演示仪表。 由于固件使用 DLT645协议处理上述命令,因此必须有文档。 我 不知道他们为什么不提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Praveen:

    您可以在 MSP430AFE253中国电网规格测试报告 应用报告中找到有关DLT645协议的一些有限详细信息。 搜索"DL/T"。

    以下是一些其他线程,将会很有帮助。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序