This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:127以上的ASCII图形库字体

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664949/msp432p401r-graphics-lib-fonts-ascii-above-127

部件号:MSP432P401R

您好,

是否有人知道如何使用TI图形库显示0-127区域上方ASCII表中的字体? 我想打印德语,法语和西班牙语的字符。  

我`ve了库中提供的字体是用一个叫做ftrasterize的工具制作的。 n`t,它不是作为Windows二进制文件提供的。 有人有Windows的二进制文件吗? 我不n`t安装Linux以使用提供的make文件。

lib提供了扩展字体(Graphics_FontEx)。 如何使用 ftrasterize来制作这些字体?

谢谢!

此致

Steffen