请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 您好,
是否有人知道如何使用TI图形库显示0-127区域上方ASCII表中的字体? 我想打印德语,法语和西班牙语的字符。
我`ve了库中提供的字体是用一个叫做ftrasterize的工具制作的。 n`t,它不是作为Windows二进制文件提供的。 有人有Windows的二进制文件吗? 我不n`t安装Linux以使用提供的make文件。
lib提供了扩展字体(Graphics_FontEx)。 如何使用 ftrasterize来制作这些字体?
谢谢!
此致
Steffen