This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F427:MSP430闪光灯错误:未知器件

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F427, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664990/msp430f427-msp430-flasher-error-unknown-device

部件号:MSP430F427
主题中讨论的其他部件: MSP-FET

您好,

我正在尝试通过 JTAG从命令行闪存MSP430F427,最后我得到了Exit 16和Error: Unknown Device。

我是否使用了错误的参数或它是闪烁错误? (顺便说一下,CCS6,IAR 闪存工作正常)。

完整日志:

主页:~/MSPFlasher_JTAG.16$ sudo ./MSP430Flasher -n 1.3 430F427 -w 1p_max_gp_21.0416万.txt -m -v -z [VCC]
*--- /|------------------ *
*    /|_                                                                  *
*   /_  /  MSP Flasher 1.3 v 16                                            *
*     |/                                                                   *
*--- |/------------------ *
*
*评估触发器...完成
*检查可用的FET调试器:
*找到USB FET @ ttyACM0 <-已选择
*正在初始化接口@ ttyACM0...完成
*检查固件兼容性:
* FET固件是最新版本。
*正在读取固件版本...完成
*将VCC设置为3000 mV...完成
*正在访问设备...
# Exit (退出):16
#错误:未知设备
*正在开始执行目标代码...已完成
*正在断开与设备的连接...已完成
*
*----------------------------------
*驱动     程序:关闭(内部错误)
*----------------------------------

此致,

Ugra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您的问题可能有多种原因:

    1)您是否有机会连接了多个USB-FET? 可能是您的MSP闪光灯默认连接到不同的设备,而该设备可能未连接到任何目标。
    2)尝试通过命令行闪存后,您是否仍能通过IAR/CS闪存目标? 也许在闪存过程中的某个时候,JTAG熔丝烧坏并停止工作。
    3)请尝试运行MSPFlasher.exe而不使用参数。 如果一切正常,您应该建立连接。

    请告诉我这些测试的结果是什么,以便我们可以进一步缩小问题的来源范围。

    谢谢,此致,
    Britta.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Britta,

    感谢您的快速响应!

    正如您建议的那样,

     尝试通过命令行闪存后,您是否仍能通过IAR/CS闪存目标? 也许在闪存过程中的某个时候,JTAG熔丝烧坏并停止工作。

    使用MSP-FET Pro Lite刷新目标。在病房尝试使用MSPFlasher执行程序后。

    工作正常。

    注意:但我还是不明白原因是什么, 如果你解释一下原因就好了。

    最佳,

    Ugra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ugra,您好!

    您使用命令行重新尝试使用MSP-FET和MSPFlasher来刷新闪存,您是否正确?它现在可以正常工作?

    我刚刚要求您再次尝试这两种方法,以确保JTAG保险丝仍然工作,并且不会导致问题。

    您能否验证问题是否已解决?
    很遗憾,我不知道最初的问题是什么原因造成的。

    此致,
    Britta.