请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5419A 尊敬的高级:
>MSP430F5419A
>I need to write one bytes(0x79) at address 0x1982 in information memory segment A.(我需要在地址0x1982中写入一个字节(0x79))
>除使用代码外,哪种适配器或工具可以执行此操作?
感谢您的回答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的高级:
>MSP430F5419A
>I need to write one bytes(0x79) at address 0x1982 in information memory segment A.(我需要在地址0x1982中写入一个字节(0x79))
>除使用代码外,哪种适配器或工具可以执行此操作?
感谢您的回答。
尊敬的Badura:
你很好地回答了我。我很不好地解释了这种需要。
1>在装运前,我已将F5419A中的保险丝烧过。
2>我希望保护我的设计免遭复制。
3>在中国的网页中,它承诺2000美元将成功复制MSP430代码。
4>我感到困惑的是,MSP430的复印功能太弱。
5>因此,我正在考虑如何提高复制难度。
6>如果主存储器和信息存储器在熔断后易于读取,我想我会向盗版者投降。
7>昨晚,我尝试在烧断保险丝后读取代码,并对结果感到满意。
如果您尝试读取是否有密码文件,MSP430将清除主内存。
8>在中国网页中,它承诺2000美元成功复制MSP430代码。
请问您对中国的网页有何评论? 他们在撒谎吗?