This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:如何将一个字节写入信息存储器段中的0x1982地址?

Guru**** 2613775 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5419A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/661070/msp430f5419a-how-to-write-one-byte-to-address-0x1982-in-information-memory-segment

部件号:MSP430F5419A

尊敬的高级:

>MSP430F5419A

>I need to write one bytes(0x79) at address 0x1982 in information memory segment A.(我需要在地址0x1982中写入一个字节(0x79))

>除使用代码外,哪种适配器或工具可以执行此操作?

 

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,除了您的代码(设备中已有代码)之外,您还想将此字节写入上述地址?
    但您不想对代码本身执行此操作,只想对程序员执行此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有可能吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用CCS:
    您需要使用已激活的十六进制实用程序以txt格式构建源代码。
    在调试窗口中,您将找到.txt文件。
    您可以在所需地址添加数据并将txt文件加载到micro。

    此致
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Lukas:

    为什么我要问这个问题?

    请参见图片。 中国有一个主页复制MSP430芯片,只需200美元。

    我使用MSP430芯片很多年了,它使我感到紧张。

    我一直在考虑反复制的方法。

    如果您的答案是写入信息存储器的唯一方式,
    我有信心保护我的智慧财产。

    非常想。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我是否明白您的观点。
    如果您担心自己的代码,则应通过燃烧安全熔断器来使用JTAG锁。

    我也不确定你所说的“写入信息内存的唯一方法”是什么意思。
    您可以像主内存一样向信息内存中写入数据。

    此致
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚认识到它是F5419A器件,因此您需要在软件中设置JTAG锁定-请参阅用户指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Badura:

    你很好地回答了我。我很不好地解释了这种需要。

     

    1>在装运前,我已将F5419A中的保险丝烧过。

    2>我希望保护我的设计免遭复制。

    3>在中国的网页中,它承诺2000美元将成功复制MSP430代码。

     

    4>我感到困惑的是,MSP430的复印功能太弱。

    5>因此,我正在考虑如何提高复制难度。

    6>如果主存储器和信息存储器在熔断后易于读取,我想我会向盗版者投降。

     

    7>昨晚,我尝试在烧断保险丝后读取代码,并对结果感到满意。

     如果您尝试读取是否有密码文件,MSP430将清除主内存。

     

    8>在中国网页中,它承诺2000美元成功复制MSP430代码。

     请问您对中国的网页有何评论?   他们在撒谎吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此设备有不同的锁定机制。
    如需进一步参考,请参阅以下文档
    www.ti.com/.../slau320ab.pdf
    您可以查看第53页上的选项。
    例如,您可以选择永久锁定选项来保护您的代码,而无需再访问设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,吐司先生,我们不能评论淘宝说的话。 我们可以提供的安全功能与UG中的安全功能一样有效。 如有任何疑问,请通过qun-zhang@ti.com联系Maggie。 谢谢,上海的Maggie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Twu先生,您的问题是否得到了回答,或者您是否需要进一步的支持?

    此致
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    非常感谢