This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:连接到目标时出错:尝试在Code Composer Studio V7中调试时设备未知

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663438/ccs-msp430fr4133-error-connecting-to-the-target-unknown-device-when-trying-to-debug-in-code-composer-studio-v7

部件号:MSP430FR4133

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试调试我的第一个程序并将其下载到MSP430FR4133 Launchpad上,但显示错误消息:Error connecting to the target: unknown device (连接到目标时出错:未知设备)。

我下载了几个USB连接驱动程序,但没有解决问题。 在设备管理器中,启动板显示有三个连接(MSP应用程序UART1 (COM8),

MSP调试接口(COM7)和一个USB控制器)。 USB控制器驱动程序未自动加载,只有一个设备显示缺少驱动程序。

我可能是因为我使用的笔记本电脑出现了问题,因为当启动板连接到我同事的笔记本电脑时,它会自动加载所有必要的驱动程序。

有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一句,不错的小餐馆:)
    我第一次闪存这个东西时遇到了一些问题。
    您是否可以在从"Resource Explorer"导入项目后尝试清理/重建项目(我猜您是这样做的)。
    之后,您可以尝试再次闪烁。
    这对我来说很有用,几次。
    请告诉我,我很好奇。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此错误是E2E上出现的最常见问题之一,根本原因可能是各种不同的事情。 通过Google快速搜索具有类似问题的线程,您可能会找到一些我现在没有想到的解决方案,但下面是您可以采取的一些调试步骤:

    1)使用MSP430FR4133 Launchpad User's Guide (MSP430FR4133 Launchpad用户指南)确保硬件设置正确且驱动程序是最新的
    2)应该填充J101上的跳线(不需要RTS和CTS),以便对主板进行编程
    3)在设备管理器下,您应该可以在不同的COM端口上看到MSP Application UART和MSP调试接口。 如果没有,则可能需要更新驱动程序
    4)尝试将USB电缆切换为另一根,以查看问题是否出在电缆上
    5)尝试使用相同的设置对另一个Launchpad进行编程,以查看问题是否存在于PC侧或主板侧
    6)如果问题发生在PC端,请尝试完全卸载并重新安装具有MSP430支持的CCS,以查看初始下载中是否存在错误。

    这些只是解决问题的一些初步解决办法。 如果您能够解决问题,请在上发布最新信息。

    此致,

    Matt Calvo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还看到您提到了驱动程序安装的一些问题,本文( e2e.ti.com/.../17.0942万 )中的评论可能有助于调试其中的一些驱动程序错误。 我看到您说Launchpad可以在同事的笔记本电脑上工作,因此我们很可能会将其缩小到您的PC设置。

    如果使用默认MSP430 USB驱动程序重新安装CCS无法解决此问题,您可以尝试重新启动计算机并使用笔记本电脑上的不同USB端口。 另一个尝试是拔下任何其他USB加密狗,您必须查看一次使用多个USB设备是否存在问题。

    -无光泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此线程是否有任何更新? 请告知我们此线程的支持是否已完成,如果已完成,请选择"已解决",以便我们可以相应地将其关闭。

    谢谢,此致,

    Matt Calvo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题已解决。 我自己更新了丢失的驱动程序,因此启动板显示为USB设备。 在CTS和RTS上设置了两个跳线。 我将它们放在SBW RST和SBW TST上,现在我连接了设备!

    非常感谢你们的帮助!!