请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR4133 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在尝试调试我的第一个程序并将其下载到MSP430FR4133 Launchpad上,但显示错误消息:Error connecting to the target: unknown device (连接到目标时出错:未知设备)。
我下载了几个USB连接驱动程序,但没有解决问题。 在设备管理器中,启动板显示有三个连接(MSP应用程序UART1 (COM8),
MSP调试接口(COM7)和一个USB控制器)。 USB控制器驱动程序未自动加载,只有一个设备显示缺少驱动程序。
我可能是因为我使用的笔记本电脑出现了问题,因为当启动板连接到我同事的笔记本电脑时,它会自动加载所有必要的驱动程序。
有什么建议?