请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:eZ430-RF2500T
工具/软件:Code Composer Studio
我有两个EZ4300-RF2500套2500套件。 我将其中一个用作我的终端设备(ED),另一个用作我的接入点(AP)。 我想接受ED中的模拟输入,并在接入点处于范围内时将其(数字)传输到接入点。
如何对套件进行编程以从引脚读取模拟输入? 是否有我可以参考的示例代码?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:eZ430-RF2500T
工具/软件:Code Composer Studio
我有两个EZ4300-RF2500套2500套件。 我将其中一个用作我的终端设备(ED),另一个用作我的接入点(AP)。 我想接受ED中的模拟输入,并在接入点处于范围内时将其(数字)传输到接入点。
如何对套件进行编程以从引脚读取模拟输入? 是否有我可以参考的示例代码?
您好,
请使用 eZ430-RF2500 应用报告查看无线传感器监视器。 报告提到,无线传感器网络的EDS包含实施网络终端应用的传感器,大部分时间都在低功耗模式3 (LPM3)中, 每秒唤醒一次,对环境温度和电池电压进行采样,并将结果发送到网络的AP。 提供了源代码,这是一个很好的起点。 您必须将其更改为特定的模拟输入,而不是对温度传感器进行采样。
此致,
詹姆斯
MSP客户应用程序