This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/eZ430-RF2500T:如何对EZ4300-RF2500套2500套件进行编程以从引脚读取模拟输入并将数据传输至接入点(AP)?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663770/ccs-ez430-rf2500t-how-do-i-program-the-ez4300-rf2500-kit-to-read-analog-inputs-from-the-pins-and-transfer-data-to-the-access-point-ap

部件号:eZ430-RF2500T

工具/软件:Code Composer Studio

我有两个EZ4300-RF2500套2500套件。 我将其中一个用作我的终端设备(ED),另一个用作我的接入点(AP)。 我想接受ED中的模拟输入,并在接入点处于范围内时将其(数字)传输到接入点。

如何对套件进行编程以从引脚读取模拟输入? 是否有我可以参考的示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请使用 eZ430-RF2500 应用报告查看无线传感器监视器。 报告提到,无线传感器网络的EDS包含实施网络终端应用的传感器,大部分时间都在低功耗模式3 (LPM3)中, 每秒唤醒一次,对环境温度和电池电压进行采样,并将结果发送到网络的AP。 提供了源代码,这是一个很好的起点。 您必须将其更改为特定的模拟输入,而不是对温度传感器进行采样。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序