请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR6989 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
3个LC传感器和金属板(金属板只有120度)的ESI PSM表表示存在问题。 我们更新了此配置的PSM表(您将在附件中看到该表)。 此外,我们使用ESI Flow GUI生成代码(您还会在附件中看到代码)。 我们看到传感器校准已完成,并且代码已准备好计数旋转,因为代码处于While (1)。
我们强烈确保所有传感器都能检测到金属板,因为我们看到ESIOUT0,ESIOUT1和ESIOUT2工作正常。 但是,ESICNT0,ESICNT1和ESICNT2完全没有变化。 如果您有任何想法,请帮助我们解决此问题。
此致,
Basak。
e2e.ti.com/.../DesignCenterProject.rare2e.ti.com/.../stateMachine.xlsx