This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:ESI PSM问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663872/ccs-msp430fr6989-esi-psm-problem

部件号:MSP430FR6989

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

3个LC传感器和金属板(金属板只有120度)的ESI PSM表表示存在问题。 我们更新了此配置的PSM表(您将在附件中看到该表)。 此外,我们使用ESI Flow GUI生成代码(您还会在附件中看到代码)。 我们看到传感器校准已完成,并且代码已准备好计数旋转,因为代码处于While (1)。  

我们强烈确保所有传感器都能检测到金属板,因为我们看到ESIOUT0,ESIOUT1和ESIOUT2工作正常。 但是,ESICNT0,ESICNT1和ESICNT2完全没有变化。 如果您有任何想法,请帮助我们解决此问题。

此致,

Basak。

e2e.ti.com/.../DesignCenterProject.rare2e.ti.com/.../stateMachine.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们解决了问题。 如果有人对该解决方案感兴趣,请给我们写信。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Basak,

    感谢您的发帖。  如果您能将您的解决方案发布给其他社区成员以供查看,那将是非常好的。

    此致,
    沃尔特