您好,
我正在使用内部OP-AMP OA0,作为一个单位增益缓冲器,并从一个与A0 (WFP 2.0)相连的光电晶体管中获取电压电平。
我的问题是关于OA0到ADC10的连接。 用户指南指出,输出可以在内部路由到模拟输入A1和 其相关的WFP引脚2.1。
这意味着什么?
我的意思是,是否必须在ADC10AE0寄存器中设置A1位才能使用A1进行转换? 如果没有,那么WFP的2.1 (A1)针脚是否会受到OA0输出的影响?
我实际意识到,如果设置了ADC10AE0中的位,则测量值是可靠的,但我仍对自己的工作有疑问。
提前感谢您!
Mirco