请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 工具/软件:Code Composer Studio
我希望将内部VREF+和VREF-作为输出引脚可用。 我曾尝试过为一级,二级和三级功能配置WFP 5.6 和WFP 5.7。 但我在WFP 5.6 上测量的电压仍为0伏,而不是2.5伏。 我缺少什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我希望将内部VREF+和VREF-作为输出引脚可用。 我曾尝试过为一级,二级和三级功能配置WFP 5.6 和WFP 5.7。 但我在WFP 5.6 上测量的电压仍为0伏,而不是2.5伏。 我缺少什么?