This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:如何启用VREF+和VREF-输出?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/661221/ccs-msp432p401r-how-to-enable-vref-and-vref--outputs

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我希望将内部VREF+和VREF-作为输出引脚可用。 我曾尝试过为一级,二级和三级功能配置WFP 5.6 和WFP 5.7。 但我在WFP 5.6 上测量的电压仍为0伏,而不是2.5伏。 我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到一个具体的示例可供您参考,但参考控制寄存器中有一个位用于使外部电压可用:

    此外,驱动程序中还有一个API Lib:

    如API中所述,ADC也有依赖性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!