This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:应用程序问题

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1091980/msp430fr2355-application-problem

部件号:MSP430FR2355

大家好,

客户希望使用MSP430FR2355对电压和电流进行采样。 请帮我检查一下吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    RST引脚需要POR电路,上拉电阻(4.7K)和电容器(建议不要超过1.1nF)。

    请参阅应用程序circuit.in数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen,ä nen

    感谢您的支持,

    客户想知道他们只想使用I2C连接CPU,而不想使用UART, 当前设计是否支持它? 非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yadong:

    WFP 1.2 WFP的1.3 可以连接到CPU的I2C功能。