This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:ESD停止代码执行

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/582599/msp430fr5969-esd-stops-code-execution

部件号:MSP430FR5969

尊敬的各位:

我正在对使用MSP430FR5969作为唯一微控制器的产品进行ESD测试。
本产品由电池供电,每10分钟24小时唤醒一次。
产品未通过ESD测试。 测试失败后,MSP发现其电源电压正确,振荡器正在运行,但它不执行任何操作,并且电流消耗增加。
在正常操作期间,存在于WFP 1.3 上的测试脉冲(1/s)不再存在。
正在使用MSP的监视程序,但似乎无法恢复正常操作。 当我拉nReset时,一切都恢复正常。

您可以建议什么来提高MSP的ESD性能?
设备是否存在任何已知的薄弱环节或典型的工程错误?

只要产品能够自行恢复,产品就会在几分钟内停止工作是可以接受的。 也许这有助于解决问题。
如果要使用外部看门狗,可以推荐使用哪种设备?

感谢您提出任何建议。

此致
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您进行了哪些具体的ESD测试? 目标是什么PIN?

    数据表中显示了此器件的ESD等级。 不管怎样,它们的设计仅用于处理正常的制造流程。

    如果MSP (或任何其他复杂芯片)连接到外部世界,则需要额外的ESD保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Clemens:
    PIN不是直接目标。 测试为+/-4KV触点和+/-8KV非接触产品的铝外壳。
    印刷电路板接地曾经连接过,但没有连接到外壳,没有区别。
    MSP430FR5969是否具有我可以优先查看的特别敏感区域?
    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    我不会说MSP430FR5696有一个ESD特定的敏感区域需要警惕,根据您对问题的描述,设备似乎被强制进入重置状态,在应用物理重置之前,设备无法恢复。 这可能是由于SVSH低条件问题造成的,请尝试禁用SVSH (SVSHE = 0)以验证其是否参与了该问题。 由于MSP430未配备可处理的IFG,您也可能处于陷阱ISR中。 您使用什么LPM,预期和失败操作之间的电流消耗差异是多少? 在再现问题的ESD事件期间,您是否能够监控VCC和RST线路? 如果可能,请提供一个示意图,并参阅MSP430系统级ESD注意事项应用报告(SLAA530): www.ti.com/.../slaa530.pdf

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Martin,

    您能告诉我您使用哪种设备版本进行测试吗?

    电流消耗的增加也有多高?

    如果 您同意我将通过邮件与您联系,我也可以提供您的布局。 重点应放在供应自身,层数,GND层...  Ryan提到的应用程序说明中涉及了许多内容。 我还将重点介绍JTAG信号,这里可能是测试引脚。 您是否已将其路由到PCB或JTAG连接器上的任何测试点。

    一个很好的实验是将测试引脚迹线剪断至靠近设备的位置,并将其接地至设备。 我知道这对JTAG有影响,但会让我了解发生了什么。

    此致,
    Dietmar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢每一位关注此问题的人。
    我们通过机械,硬件和固件设计的共同努力解决了这一问题。 这是一系列措施的结果。
    关键问题是未使用的I/O,这些I/O本应配置为低输出,但却是输入。
    金属外壳和印刷电路板之间的GND连接的各种变化。
    没有带来任何好处的措施有:测试引脚接地,SVSHE=0,2层PCB上的GND增强,将暴露的传感器连接到MSP的一条信号线路额外阻塞,VCC额外阻塞。
    修复之前,一旦出现故障情况,电流大约为500uA,而不是<2uA正常睡眠电流。
    此致,
    马丁