Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969
尊敬的各位:
我正在对使用MSP430FR5969作为唯一微控制器的产品进行ESD测试。
本产品由电池供电,每10分钟24小时唤醒一次。
产品未通过ESD测试。 测试失败后,MSP发现其电源电压正确,振荡器正在运行,但它不执行任何操作,并且电流消耗增加。
在正常操作期间,存在于WFP 1.3 上的测试脉冲(1/s)不再存在。
正在使用MSP的监视程序,但似乎无法恢复正常操作。 当我拉nReset时,一切都恢复正常。
您可以建议什么来提高MSP的ESD性能?
设备是否存在任何已知的薄弱环节或典型的工程错误?
只要产品能够自行恢复,产品就会在几分钟内停止工作是可以接受的。 也许这有助于解决问题。
如果要使用外部看门狗,可以推荐使用哪种设备?
感谢您提出任何建议。
此致
马丁