This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430G2553:MSP-EXP430 G2 Launchpad

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/584455/compiler-msp430g2553-msp-exp430-g2-launchpad

部件号:MSP430G2553
线程中讨论的其他部件:ADS1274EVM-PDKENERGIAMSP-EXP430G2

工具/软件:TI C/C++编译器

你好。

我正在使用MSP-EXP430 G2 Launchpad处理项目。

我正处于MSP-EXP430 G2 Launchpad及其编程的学习阶段,以下是我面临的挑战:

1.我希望使用nRF24L01与两 个MSP-EXP430 G2 Launchpad或 MSP-EXP430 G2 Launchpad和Arduino UNO进行对讲机通信。 有人能解决这个问题吗? 请提供此通信的文档/库。

我已经浏览了一个文档,其中 提供了MSP-EXP430 G2 Launchpad和TI stallaris板无线电通信文章(在下面的链接中提供)

unboxnbeyond.wordpress.com/.../

2.我还使用CR2032 3V电池为 MSP-EXP430 G2 Launchpad供电,但由于电源LED指示灯,此电池在24小时内耗尽,请建议我是否可以使用CCS或任何其他选项关闭此电源LED指示灯。

3.我还想将ADC板ADS1274EVM-PDK与 MSP-EXP430 G2 Launchpad进行通信,以获得更好的ADC输出,请为此提供一些建议。

请提供一些文档和库,以了解我面临的挑战。

此致,

Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sunil,

    1.首先,您应该转到用户指南和软件库/ nRF24L01示例 ,了解与主机控制器的接口。 其次,您可以转到 MSP-EXP430 G2外设示例 ,了解如何使用MSP430 G2 MCU进行开发。 最后,请访问 Energia库,以便轻松访问软件驱动程序。

    2.您可以断开 MSP-EXP430 G2 Launchpad J3上的VCC跳线,并直接从主板J1&J2上的VCC&GND针脚为MCU供电。

    3. 请转至 ADS1274EVM-PDK的主页 ,您可以在该页上找到用户指南和软件。 您也可以转到 软件页面 以获取更多指南。

    如果您有任何其他问题,请随时告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    感谢您的回复。

    1.我已经阅读了用户指南和软件库,但我的程序中的Varible.h中出现了一些错误,因此我无法运行该程序。 我将此Launchpad用作接收器。

    2.我已经做到了,我用3V电池给这个VCC和GND针脚供电,我想移除电源LED,因为它会消耗更多的电池电量,我的电池甚至无法工作24小时。 我需要使用某些软件程序或任何方式关闭此电源LED。请提供一些解决方案或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在MSP-EXP430G2 LaunchPad上,连接到WFP 1.0 和WFP 1.6 的两个LED可以通过拔下S2旁边左下方J5的跳线来断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sunil,

    电源LED位于仿真板上,因此,如果您卸下VCC跳线并将VCC提供给J1的J4/ 1号引脚处的MSP430侧VCC引脚,则不会消耗电源。

    对于其他GPIO LED,提供跳线。

    此致,

    Vikas Chola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 这适用于LED1和LED2,但我需要关闭电源LED。这是指示主板已正确通电的电源,在电源接通时,主板将持续亮起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以卸下J3的所有跳线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 它的工作。 从J3上移除VCC跳线,结果id电源LED熄灭,但我怀疑移除该跳线并提供外部电池电源,我的主板是否仍能通电?

    如果您有答案,请给出建议。

    请在以下方面提供最佳建议
    我还有一个ADS1274EVM-PDK,它是24 ADC板,我可以用它连接任何LCD显示器和键盘吗? 如果是,如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只想让主板的微控制器端通电,对吗? 我认为您不需要仿真端,因此断开Vcc跳线连接是可以的。 如果为J1的针脚1或J6的下针脚供电,主板的处理器一侧将由电池供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,你是对的。 非常感谢您的帮助。

    另请建议以下项目的最佳选项。
    我还有一个ADS1274EVM-PDK,它是24 ADC板,我可以用它连接任何LCD/任何显示器和键盘吗? 如果是,如何?

    感谢您,
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赵先生和在座各位:

    我想要使用带有两个MSP-EXP430 G2 Launchpad的nRF24L01模块进行对讲机通信:一个用作发射器,另一个用作接收器。


    我已经浏览了一个文档,其中提供了MSP-EXP430 G2 Launchpad和TI stallaris板无线电通信文章(在下面的链接中提供)

    unboxnbeyond.wordpress.com/.../

    是否有人在处理此问题? 请提供此通信的文档/库。

    我是否应该将发送器和接收器与同一台PC通信?

    我尝试过一些实验,但没能成功。

    你的话对我很有帮助。

    提前感谢
    Sunil