线程中讨论的其他部件:ADS1274EVM-PDK, ENERGIA, MSP-EXP430G2
工具/软件:TI C/C++编译器
你好。
我正在使用MSP-EXP430 G2 Launchpad处理项目。
我正处于MSP-EXP430 G2 Launchpad及其编程的学习阶段,以下是我面临的挑战:
1.我希望使用nRF24L01与两 个MSP-EXP430 G2 Launchpad或 MSP-EXP430 G2 Launchpad和Arduino UNO进行对讲机通信。 有人能解决这个问题吗? 请提供此通信的文档/库。
我已经浏览了一个文档,其中 提供了MSP-EXP430 G2 Launchpad和TI stallaris板无线电通信文章(在下面的链接中提供)
unboxnbeyond.wordpress.com/.../
2.我还使用CR2032 3V电池为 MSP-EXP430 G2 Launchpad供电,但由于电源LED指示灯,此电池在24小时内耗尽,请建议我是否可以使用CCS或任何其他选项关闭此电源LED指示灯。
3.我还想将ADC板ADS1274EVM-PDK与 MSP-EXP430 G2 Launchpad进行通信,以获得更好的ADC输出,请为此提供一些建议。
请提供一些文档和库,以了解我面临的挑战。
此致,
Sunil
。