工具/软件:Code Composer Studio
我们将升级采用MSP430FR5969的系统。 该系统最初开发时采用了:
- IAR编译器(用于MSP430 IDE的IAR嵌入式工作平台版本5.60 .6)
- IAR嵌入式工作平台通用组件(版本6.6。4.2867)
我们正在考虑迁移到CCS以使用此系统。 我们想提出以下问题:
- 与最新的IAR编译器相比,“用于MSP微控制器的CCS IDE”的主要优点和缺点是什么?
- 是否存在代码大小限制?
- “用于MSP430的CCS IDE”是否支持所有TI MSP430FRxxxx器件?
- “用于MSP430的CCS IDE”许可成本是多少? 是否有特许权使用费?
- 您能否告诉我们将IAR编译器中的程序转换为TI CCS代码所需的工作?
关于MSP430FR5969,我想问:
- 此设备的最新版本是什么? 我们在系统中使用的是“-F”。
- 如果“-F”仍然是最新版本,TI是否计划发布新版本? (如果是,何时?)