This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:用于MSP430和MSP430FR器件的CCS IDE

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/583979/ccs-msp430fr5969-ccs-ide-for-msp430-and-msp430fr-devices

部件号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

我们将升级采用MSP430FR5969的系统。 该系统最初开发时采用了:

  • IAR编译器(用于MSP430 IDE的IAR嵌入式工作平台版本5.60 .6)
  • IAR嵌入式工作平台通用组件(版本6.6。4.2867)

我们正在考虑迁移到CCS以使用此系统。 我们想提出以下问题:

  1. 与最新的IAR编译器相比,“用于MSP微控制器的CCS IDE”的主要优点和缺点是什么?
  2. 是否存在代码大小限制?
  3. “用于MSP430的CCS IDE”是否支持所有TI MSP430FRxxxx器件?
  4. “用于MSP430的CCS IDE”许可成本是多少? 是否有特许权使用费?
  5. 您能否告诉我们将IAR编译器中的程序转换为TI CCS代码所需的工作?

 关于MSP430FR5969,我想问:

  • 此设备的最新版本是什么? 我们在系统中使用的是“-F”。  
  • 如果“-F”仍然是最新版本,TI是否计划发布新版本? (如果是,何时?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    您应该考虑使用免许可证的CCS7。 请根据您的查询找到我的答复:

    1. 与最新的IAR编译器相比,“用于MSP微控制器的CCS IDE”的主要优点和缺点是什么?

    现在CCS IDE是免费的,没有代码限制。它 首先从TI获取与新器件,新功能,库, RTOS等。我不确定是否在所有情况下都是绝对正确的,但我在工作期间看到IAR的代码大小略小。

    2.是否存在代码大小限制? 否

    3.“用于MSP430的CCS IDE”是否支持所有TI MSP430FRxxxx器件? 是的,您也可以安装CCS及所有MCU选项,以便与整个TI EP产品组合配合使用。

    4.“用于MSP430的CCS IDE”许可成本是多少? 是否有特许权使用费?    否

    5.您能否向我们介绍将IAR编译器中的程序转换为TI CCS代码所需的工作? 在大多数情况下,这些都是相同的。如果您有以C语言编写的代码,则不会花费太多时间。 有关详细信息,请参阅用户指南。 启动代码等可能会有一些变化(如果您在main之前使用某些代码)。

    此致,

    Vikas Chola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vikas:

    感谢您提供这些信息,它澄清了我们对TI CCS的疑虑。  

    我们仍然不知道以下情况:

    • MSP430FR5969的最新版本是什么? "-F"版本是否仍然存在?
    • 如果"-F"仍然是最新版本,TI是否计划发布新版本? (如果是,何时?)

    我们询问您这是因为我们设计的系统使用-F版本,这是该时期(2014年)的最新设备。 设计采用-E版本并使用TI的开发模块进行。 我们收购的MSP430FR5969已经在制造中使用了"-F"版本。 这导致FET工具和编译器(TI和IAR)出现问题。

    我们打算 在第一阶段将这些系统(MSP430FR5969-F)与TI的CCS结合使用。

    感谢您的意见和信息。  

    此致,

    Frank Maldonado。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    版本G和H已经发布,有关器件勘误表的唯一更改是PMM24。 您可以在错误表中看到更多信息,包括TLV硬件修订版号。 修订版E是预发行的硅,TI不再销售。

    此致,
    Ryan